VERFASSER

Team Rollon
Team Rollon

Rollon ist ein international führender Anbieter von linearen Bewegungslösungen, d.h. von Linear- und Teleskopführungen, Linearachsen und komplexen Handlingsystemen wie z.B. großen Portalsystemen. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist sehr einfach: Wir hören unseren Hauptpartnern, d.h. Planern und Industriedesignern, zu, erfassen ihre Bedürfnisse, Anforderungen, Schwierigkeiten und Zweifel und unterstützen sie bei der Auswahl des bestmöglichen Produkts für ihre nächste Anwendung - als wären wir jeden Arbeitstag an ihrer Seite. Wir tun dies, weil wir genau wissen, was ihre Bedürfnisse und Schwierigkeiten sind, und inspirieren sie mit diesem fundierten Wissen zu einigen technologischen Überlegungen in Bezug auf die zu beachtenden Gesichtspunkte mit dem einzigen Ziel, sie in die Lage zu versetzen, bessere Anwendungen zu erstellen und auf diese Weise ihre Ziele zu erreichen. Die Effizienz und Leistung jeder Anwendung steht nie in Frage. Aber welche anderen Variablen sollten berücksichtigt werden, damit die Produktionseffizienz nicht die konstruktive, wirtschaftliche und wartungsbezogene Effizienz aus den Augen verliert? Wir haben gelernt, diese und andere Fragen zu beantworten.

NEUE ARTIKEL

Mit Linearschienen die Effizienz der Automatisierung verbessern

Automatisierung, Rollon, Linearschienen, Compact Rail, Logistik

Mit Linearschienen die Effizienz der Automatisierung verbessern

Wenn es um automatisierte Technik geht, denken wir oft an Roboter, selbstfahrende Fahrzeuge oder komplexe Bestückungsautomaten. Ebenso wichtig sind aber auch die kleineren Strukturen, die als Schnittstelle zu genau diesen komplexen Lösungen konzipiert werden müssen. In Distributions- und...

29 Nov, 2021 0 Bemerkungen
Welchen Antrieb sollte man für eine Linearachse wählen?

Linearführungen, Linearachsen, Linearantriebe

Welchen Antrieb sollte man für eine Linearachse wählen?

Der Einsatz eines Antriebs wirkt sich direkt auf die Leistung des Gesamtsystems aus. Wie findet man also den Antrieb, der am besten geeignet ist? Rollon hat für verschiedene Bedürfnisse die jeweils richtigen.

23 Nov, 2021 0 Bemerkungen
Linearantriebe für die industrielle Automatisierung

Linearantriebe, Industrielle Automatisierung, Seventh Axis, Actuator System Line

Linearantriebe für die industrielle Automatisierung

In den vergangenen Jahren hat Rollon effektive Lösungen für die industrielle Automatisierung und die integrierte Systemmechanik entwickelt. Mit Blick auf Industrie 4.0 wurde die Produktpalette um immer komplexere, technologisch fortschrittlichere Lösungen und ein breites Sortiment von...

20 Okt, 2021 0 Bemerkungen
Kompakte Linearantriebe für Verpackungen

Linearführungen, Linearachsen, Servosystem, kompakte Linearantriebe, E-Smart

Kompakte Linearantriebe für Verpackungen

Pactiv, einer der weltweit größten Hersteller von Lebensmittelverpackungen, hat sein Mehrlinien-Kontrollsystem zur Erkennung und Aussonderung defekter Eierkartons überarbeitet. Die Elemente zur Umlenkung des Produktflusses wurden mit einer Reihe von Antrieben verbunden, um die fertigen Produkte für...

13 Okt, 2021 0 Bemerkungen
Leistungsstarke Teleskopführungen für den Sondereinsatz

Teleskopführungen, Rollon, Linearschienen

Leistungsstarke Teleskopführungen für den Sondereinsatz

Hersteller in der Luftfahrt suchen ständig nach Lösungen, um die Gewichte und damit den Treibstoffverbrauch von Flugzeugen zu optimieren. Kohlefaser hat sich hier als Material etabliert – allerdings ist die Verarbeitung vor allem bei großen, komplexen Teilen aufwendig. Criterion Manufacturing...

6 Okt, 2021 0 Bemerkungen
Überhängende Lasten mit Teleskopführungen bewegen

Teleskopführungen, Telescopic Line, Schwerlast, Überhängende Lasten

Überhängende Lasten mit Teleskopführungen bewegen

Was ist die größte Herausforderung, der eine Teleskopführung ausgesetzt werden kann? Sicherlich ist das die Handhabung von überhängenden Lasten: eine recht häufige Situation in vielen Produktionssystemen und Anwendungen.

29 Sep, 2021 0 Bemerkungen
Wie lassen sich Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen vermeiden?

Linearführungen

Wie lassen sich Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen vermeiden?

Ist für neu zu entwickelnde Anwendungen keine hohe Präzision gefordert, sollte der Blick auf eine andere Fähigkeit gehen: Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen zu managen. Eine unkontrollierte Fehlausrichtung ist eine der Hauptursachen für den vorzeitigen Verschleiß von Linearführungen....

23 Sep, 2021 0 Bemerkungen
Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene

Linearführungen

Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene

Wie viel Präzision brauche ich wirklich? Diese Frage sollten sich Konstrukteure von linearen Bewegungssystemen stellen. Denn: Höhere Präzision führt nicht immer zu einer besseren Leistung. Im Gegenteil: Sie macht das ganze System komplexer als es sein muss, und das wirkt sich negativ auf die...

8 Sep, 2021 0 Bemerkungen
Wie die richtige Linearführung hilft, Anwendungskosten zu sparen

Linearführungen

Wie die richtige Linearführung hilft, Anwendungskosten zu sparen

Wer bei der Entwicklung von Produktionsanlagen die richtigen Entscheidungen trifft, kann nicht nur viel Geld sparen, sondern erhält oftmals auch ein effizienteres Produkt. Wir zeigen anhand eines konkreten und realen Beispiels, wie durch die richtige Linearführung die Anwendungskosten in vielerlei...

7 Sep, 2021 0 Bemerkungen
Induktionsgehärtete Linearführungen für die Schienenfahrzeugtechnik

Linearführungen

Induktionsgehärtete Linearführungen für die Schienenfahrzeugtechnik

In einigen Branchen und Anwendungen sind die Belastungen, denen Linearführungen ausgesetzt sind, enorm. Vibrationen, Reibung, Lasten, die aufgenommen werden müssen, ohne sich zu verformen – das sind nur einige der Variablen, die die Lebensdauer einer Linearführung teils erheblich verkürzen können.

6 Sep, 2021 0 Bemerkungen