VERFASSER

Team Rollon
Team Rollon

Rollon ist ein international führender Anbieter von linearen Bewegungslösungen, d.h. von Linear- und Teleskopführungen, Linearachsen und komplexen Handlingsystemen wie z.B. großen Portalsystemen. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist sehr einfach: Wir hören unseren Hauptpartnern, d.h. Planern und Industriedesignern, zu, erfassen ihre Bedürfnisse, Anforderungen, Schwierigkeiten und Zweifel und unterstützen sie bei der Auswahl des bestmöglichen Produkts für ihre nächste Anwendung - als wären wir jeden Arbeitstag an ihrer Seite. Wir tun dies, weil wir genau wissen, was ihre Bedürfnisse und Schwierigkeiten sind, und inspirieren sie mit diesem fundierten Wissen zu einigen technologischen Überlegungen in Bezug auf die zu beachtenden Gesichtspunkte mit dem einzigen Ziel, sie in die Lage zu versetzen, bessere Anwendungen zu erstellen und auf diese Weise ihre Ziele zu erreichen. Die Effizienz und Leistung jeder Anwendung steht nie in Frage. Aber welche anderen Variablen sollten berücksichtigt werden, damit die Produktionseffizienz nicht die konstruktive, wirtschaftliche und wartungsbezogene Effizienz aus den Augen verliert? Wir haben gelernt, diese und andere Fragen zu beantworten.

NEUE ARTIKEL

Lebensmitteltechnik: Edelstahl als Material bei Linearführungen

Linearführungen

Lebensmitteltechnik: Edelstahl als Material bei Linearführungen

Im Bereich der industriellen Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung spielt die Lebensmittelsicherheit und Hygiene eine große Rolle. Es reicht dementsprechend nicht aus, bei der Wahl der Linearführung nur den reibungslosen und zuverlässigen Betrieb der Maschinen im Blick zu haben. Ebenso wichtig ist...

3 Sep, 2021 0 Bemerkungen
Linearführungen für Schutztüren von Werkzeugmaschinen

Linearführungen

Linearführungen für Schutztüren von Werkzeugmaschinen

Die Integration eines Bearbeitungszentrums in einen Produktionsablauf ist häufig der Schlüssel zur Steigerung von Produktivität sowie Effizienz und gleichzeitig Garant für Präzision, Wiederholbarkeit und konstante Qualität der bearbeiteten Produkte.

Da es sich hierbei um kostspielige Lösungen...

28 Mai, 2021 0 Bemerkungen
Die Teleskopschienen der neuen Light Rail

Teleskopführungen

Die Teleskopschienen der neuen Light Rail

Auch im modernen Automatisierungszeitalter kann auf manuelle Arbeitsprozesse nicht verzichtet werden.

So werden unter anderem Aufgaben wie die Programmierung und Bedienung von Industriemaschinen, die Überwachung von Maschinen- und Werkzeugfunktionen mit Mess- und Prüfgeräten sowie die Durchführung...

19 Mai, 2021 0 Bemerkungen
Linearführungen: Geschwindigkeit oder Beschleunigung?

Linearführungen

Linearführungen: Geschwindigkeit oder Beschleunigung?

Konstrukteure von Automatisierungssystemen konzentrieren sich oft nur auf die Geschwindigkeit. Obwohl dies zweifellos ein wichtiger Parameter ist, ist er nicht so entscheidend wie viele denken. Tatsächlich kommt es vielmehr auf die Beschleunigung an!

13 Mai, 2021 0 Bemerkungen
Wie Sie Verschleiß bei Linearführungen reduzieren können

Linearführungen

Wie Sie Verschleiß bei Linearführungen reduzieren können

Damit eine Linearführung ihre maximale Lebensdauer erreicht, muss sie sauber und gut geschmiert gehalten werden. Soweit die Theorie. In der Praxis zeigt sich allerdings oft ein anderes Bild, denn die kontinuierlichen, hochintensiven Produktionsprozesse lassen selten Raum für eine intensive Pflege....

3 Mai, 2021 0 Bemerkungen
Linearachsen: Welches Antriebssystem für welche Anwendung?

Linearachsen

Linearachsen: Welches Antriebssystem für welche Anwendung?

Eine Linearachse ist ein selbsttragendes strukturelles System, mit dem eine von einem Motor erzeugte Kreisbewegung in eine lineare Bewegung entlang einer Achse umgewandelt werden kann. Diese Bewegung kann eine Last drücken, ziehen, anheben, absenken oder kippen. Die häufigste Verwendung von...

27 Apr, 2021 0 Bemerkungen
Mit der richtigen Linearführung versteckte Kosten vermeiden

Linearführungen

Mit der richtigen Linearführung versteckte Kosten vermeiden

Anwendungen mit untergeordneten Ansprüchen an die Präzision in der Logistik oder anderen automatisierten Produktionssystemen und -anlagen, wie etwa Bestückungsautomaten, Portalrobotern oder Verpackungsmaschinen, erfordern in der Regel Schienen mit einer Positioniergenauigkeit zwischen 200...

21 Apr, 2021 0 Bemerkungen
Linearachsen für Schwerlast-Verpackungsanlagen

Linearachsen

Linearachsen für Schwerlast-Verpackungsanlagen

Bei der Auswahl der richtigen Linearachsen für Verpackungsanwendungen gilt es viele Variablen zu berücksichtigen: von der Hublänge über die Einschaltdauer bis hin zu den Anforderungen an Präzision und Genauigkeit.

Diese Spezifikationen müssen Konstrukteure mit den Leistungs-, Zeit- und...

15 Apr, 2021 0 Bemerkungen
Linearführungen mit Rollen: Eigenschaften und Einsatzgebiete

Linearführungen

Linearführungen mit Rollen: Eigenschaften und Einsatzgebiete

Bei der Entscheidung, welche Linearführung die richtige ist, müssen alle Aspekte der Anwendung sorgfältig analysiert werden.

Klar ist, dass Parameter wie die zu bewegende Last, die Dynamik, die zu gewährleistende Präzision oder der Schutz vor Schmutz und Verunreinigungen von grundlegender Bedeutung...

6 Apr, 2021 0 Bemerkungen
Teleskopführungen mit Rollen: Eigenschaften und Einsatzgebiete

Teleskopführungen

Teleskopführungen mit Rollen: Eigenschaften und Einsatzgebiete

Art des Auszugs, Abmessungen, geringe Durchbiegung, hohe Tragfähigkeit, Stoß- und Vibrationsfestigkeit: Dies sind oft die ersten Kriterien, die Konstrukteure bei der Auswahl einer Teleskopführung für ihre Anwendungen leiten. In manchen Fällen lohnt es sich jedoch, zuerst eine andere Frage zu...

30 Mär, 2021 0 Bemerkungen