Hersteller von Spezialprodukten finden am Markt oft keine einbaufertigen Lösungen, da ihre Maschinen meist so speziell sind, dass Standardprodukte nicht weiterhelfen. So erging es auch einem niederländischen Unternehmen, das Schneckenpumpen für die Wasserförderung herstellt. Die Schneidmaschine, mit der die Schnecken auf das gewünschte Maß gebracht werden, hat das Unternehmen daher selbst gebaut. Dafür haben Konstrukteure einen Schneidbrenner auf einen Laufwagen montiert, der mithilfe einer 20 Meter langen Linearführung präzise an der Schneckenkante entlangfährt.
Eine Schneckenpumpe besteht aus einer Achse, die in einem bestimmten (geneigten) Winkel aufgestellt wird und mit einer Schnecke versehen ist. Wenn sich die Achse dreht, wird nach dem uralten Prinzip des griechischen Mathematikers, Physikers und Erfinders Archimedes Wasser nach oben gefördert. Jede Schnecke ist dabei anders aufgebaut. Sie unterscheiden sich beispielsweise in der Leistung, im Durchmesser und im Gewicht. Auch müssen einige Schneckenpumpen besonders hohen Sandkonzentrationen widerstehen, andere hingegen besonderen Beanspruchungen durch Salz, Schwankungen des pH-Werts oder außergewöhnlichen Verunreinigungen.
Der Bau von Schneckenpumpen erfordert höchste Präzision, denn die Schnecke muss perfekt in den Trog passen. Daher ist bei dem niederländischen Unternehmen jede Schnecke zu Beginn etwas zu groß und wird anschließend beim Einsetzen in den Trog genau zugeschnitten. Für dieses Zuschneiden haben die Niederländer einen Schneidbrenner auf einen Laufwagen montiert, den sogenannten Schneidwagen. Der Schneidwagen läuft auf einer Linearführung, die an der Schneckenbank befestigt ist. Wenn die Schnecke in der Schneckenbank liegt und diese langsam gedreht wird, steuert die Schnecke den Schneidwagen von allein an ihrer Kante entlang.
Um die Schnecke überall genau auf das gleiche Maß zu schneiden, muss die Linearführung, auf der der Wagen läuft, exakt parallel zur Schnecke liegen. Wenn sie zum Beispiel an einem Punkt der Schneckenbank näher an der Schnecke liegt als an einem anderen Punkt, ändert sich die Länge, die der Schneidbrenner am Rand der Schnecke abschneidet.
Rollon war der einzige Anbieter, der auf einer Länge von zwanzig Metern äußerste Präzision erreichen konnte. Das zulässige Spiel betrug dabei maximal einen halben bis zu einem Millimeter. Die Wahl fiel auf die X-Rail. Dabei handelt es sich um eine robuste und praktische Linearführung aus Edelstahl oder verzinktem Stahlblech mit radialen Rollenläufern. Die Produktfamilie bietet nicht nur ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, sondern eignet sich auch für Anwendungen, bei denen eine hohe Korrosionsbeständigkeit verlangt wird. Festlager, Loslager und ein Teleskop auf Rollenbasis sind in Edelstahl oder verzinktem Stahlblech erhältlich. Darüber hinaus bieten die Linearführungen eine hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 120°C. Mit der Konfiguration aus T- und U-Schienen kann das X-Rail-System Parallelitätsfehler der Montageoberflächen ausgleichen.
Möchten Sie mehr über die Linearführungen der Rollon X-Rail erfahren?