VERFASSER

Team Rollon
Team Rollon

Rollon ist ein international führender Anbieter von linearen Bewegungslösungen, d.h. von Linear- und Teleskopführungen, Linearachsen und komplexen Handlingsystemen wie z.B. großen Portalsystemen. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist sehr einfach: Wir hören unseren Hauptpartnern, d.h. Planern und Industriedesignern, zu, erfassen ihre Bedürfnisse, Anforderungen, Schwierigkeiten und Zweifel und unterstützen sie bei der Auswahl des bestmöglichen Produkts für ihre nächste Anwendung - als wären wir jeden Arbeitstag an ihrer Seite. Wir tun dies, weil wir genau wissen, was ihre Bedürfnisse und Schwierigkeiten sind, und inspirieren sie mit diesem fundierten Wissen zu einigen technologischen Überlegungen in Bezug auf die zu beachtenden Gesichtspunkte mit dem einzigen Ziel, sie in die Lage zu versetzen, bessere Anwendungen zu erstellen und auf diese Weise ihre Ziele zu erreichen. Die Effizienz und Leistung jeder Anwendung steht nie in Frage. Aber welche anderen Variablen sollten berücksichtigt werden, damit die Produktionseffizienz nicht die konstruktive, wirtschaftliche und wartungsbezogene Effizienz aus den Augen verliert? Wir haben gelernt, diese und andere Fragen zu beantworten.

NEUE ARTIKEL

Lineartechnik für den Einsatz in Schienenfahrzeugen

Telescopic Line, Lineartechnik, X-Rail, Lineartechnik Schienenfahrzeuge, Easyslide

Lineartechnik für den Einsatz in Schienenfahrzeugen

Ob Türen, Sitze, Tische, mobile Tritte oder Batterie- und Aggregatauszüge: Wo immer etwas im und am Zug bewegt oder verstellt werden muss bzw. kann, ist Lineartechnik im Spiel. Schmutz, Feuchtigkeit, Bremsabrieb, korrosive Stoffe sowie starke Beanspruchung sind dabei an der Tagesordnung. Diese...

19 Dez, 2023 0 Bemerkungen
Profilschienenführungen für die Holzindustrie

Profilschienenführungen, Mono Rail, Profischienenführungen Holzindustrie, Holzindustrie

Profilschienenführungen für die Holzindustrie

Die Umgebungsbedingungen in der Holzindustrie sind rau. Der ständig anfallende Staub und die Sägespäne machen es der eingesetzten Lineartechnik nicht leicht. Sind zudem hohe Präzision und Widerstandsfähigkeit gegen Stöße gefordert, sind Profilschienenführungen eine gute Wahl – wie das nachfolgende...

19 Dez, 2023 0 Bemerkungen
Induktionshärten von Lineartechnik: Das sind die Vorteile

Lineartechnik, Verschleiß, Induktionshärten Lineartechnik

Induktionshärten von Lineartechnik: Das sind die Vorteile

Lineartechnik, die in der Industrieautomation oder im Heavy-Duty-Bereich eingesetzt wird, ist oft großen mechanischen Belastungen ausgesetzt und muss hohen Anforderungen hinsichtlich Robustheit, Langlebigkeit, Dynamik und Performance gerecht werden. Induktionshärten ist hier die Technologie der...

19 Dez, 2023 0 Bemerkungen
Linearführungssystem mit Toleranzausgleich: Eine ideale Lösung für Schleifmaschinen

Linearführungen, Compact Rail, Schleifmaschinen Linearführungssysteme

Linearführungssystem mit Toleranzausgleich: Eine ideale Lösung für Schleifmaschinen

Schleifen ist in vielen Fällen der letzte Schritt im Bearbeitungsprozess eines Werkstücks. Das sogenannte Finishing sorgt bei Abzugshauben, Spültischen und Edelstahlverkleidungen von Lebensmittelverarbeitungs- und Verpackungsanlagen für eine hohe Oberflächengüte. Gefordert ist Präzision im...

19 Dez, 2023 0 Bemerkungen
Worauf es bei der Auslegung von Verfahrachsen ankommt

7.Achse, Auslegung Verfahrachsen

Worauf es bei der Auslegung von Verfahrachsen ankommt

Verfahrachsen erweitern den Arbeitsbereich von Robotern und Cobots deutlich. Durch das Hinzufügen einer linearen siebten Achse lässt sich der Aktionsradius so vergrößern, dass mehr Maschinen und Prozesse mit einem Roboter bzw. Cobot bedient werden können. Durch die effizientere Auslastung lässt...

19 Dez, 2023 0 Bemerkungen
Lineartechnik für Drucker: Pixelgenauer Ausdruck dank hochpräziser Linearführungen

Linearführungen, Teleskopschienen, Lineartechnik, Lineartechnik Drucker

Lineartechnik für Drucker: Pixelgenauer Ausdruck dank hochpräziser Linearführungen

Ein niederländischer Spezialist für innovative, maßgeschneiderte Inkjet-Drucklösungen hat einen Prototyp entwickelt, der höchsten Ansprüchen an Präzision und Geschwindigkeit gerecht wird. Bei diesem Drucker kommen pro Millimeter Papier 25 Tintentropfen aus den Druckköpfen, während das Papier mit...

19 Dez, 2023 0 Bemerkungen
Staubgeschützte Lineareinheiten sichern reibungslose Papierverarbeitung

Linearführungen, Compact Rail, Lineareinheit staubgeschützt

Staubgeschützte Lineareinheiten sichern reibungslose Papierverarbeitung

In Umgebungen, in denen Papier verarbeitet wird, wird viel Staub freigesetzt. Für Maschinen stellt dies eine besondere Herausforderung dar. Sind sie nicht entsprechend geschützt, können Staubpartikel eindringen und es kommt zu Verschmutzungen oder Verstopfungen. Im Worst Case droht der Stillstand....

15 Dez, 2023 0 Bemerkungen
Werkzeugmaschinen: Maschinentüren schnell und sicher mit Lineartechnik bewegen

Linearführungen, Linearachsen, Teleskopschienen, Lineartechnik, bidirektional

Werkzeugmaschinen: Maschinentüren schnell und sicher mit Lineartechnik bewegen

Maschinentüren schützen das Innere von Werkzeugmaschinen vor äußeren Einflüssen und sorgen dafür, dass Verunreinigungen wie Späne, Feinstaub, Kühlschmierstoff oder Metallsplitter sowie Geräusche, die während der Bearbeitung entstehen, nicht nach außen gelangen. Das Öffnen und Schließen der...

20 Nov, 2023 0 Bemerkungen
Linearsysteme für beengte Einbausituationen

Mehrachssysteme, Linearsysteme

Linearsysteme für beengte Einbausituationen

Nicht immer ist für die Automatisierung mit Linearsystemen ausreichend Bauraum vorhanden. So kann es durchaus vorkommen, dass die Deckenhöhe für den benötigten Hub der Achsen zu gering ist. Das ist unter anderem im älteren Gebäudebestand nicht ungewöhnlich oder wenn bewusst niedrig gebaut wurde, um...

22 Aug, 2023 0 Bemerkungen
Vollauszüge: Voll ausziehbare Teleskopschienen

Teleskopführungen, Teleskopschienen, Linearauszüge, Vollauszüge

Vollauszüge: Voll ausziehbare Teleskopschienen

Was ist ein Vollauszug?

Vollauszüge bestehen aus drei Elementen – einem festen Element, einem beweglichen Element sowie einem Zwischenelement – und können um 100 bis 130 Prozent der geschlossenen Länge der Führung ausgezogen werden. Sie werden in allen Bereichen der industriellen Automation...

14 Aug, 2023 0 Bemerkungen