Blog Rollon: Diseñando juntos

¿Cómo podemos elegir la guía lineal adecuada?

Escrito por Team Rollon | 07-sep-2022 9:36:00

Los diseñadores de sistemas de automatización a menudo se enfocan únicamente en la velocidad, cuando de hecho, la aceleración es lo que realmente cuenta. Al leer las especificaciones de cualquier guía lineal, tarde o temprano siempre nos encontramos con una cifra sobre su velocidad máxima. Si bien esta es sin duda una especificación importante, no es tan crucial como mucha gente piensa.

La velocidad de una guía lineal

a velocidad influye en la definición de la vida útil de una guía: sobrepasar el límite de velocidad durante el transporte de una carga puede provocar un desgaste prematuro de la guía lineal. Con solo un simple error de comando, puedes incluso hacer que la guía lineal vaya tan rápido que se rompa.

Además, si la velocidad o la aceleración son excesivas, es posible que se rompan las tapas de los extremos de las guías de recirculación de bolas. Otro posible problema es que los rodamientos de rodillos pueden bloquearse a velocidades demasiado altas. Sin embargo, estas condiciones de velocidad excesiva son raras en sistemas bien diseñados.

 

La importancia de la aceleración

Además, la velocidad máxima de una guía rara vez es el factor limitante en aplicaciones modernas. Las guías lineales estándar pueden soportar fácilmente velocidades de 3 m/s, mientras que los modelos de mayor rendimiento pueden alcanzar con seguridad velocidades de 5 m/s.

Algunas pueden ir incluso más rápido, alcanzando casi los 9 m/s. Sin embargo, para la mayoría de las aplicaciones de automatización, las velocidades involucradas son significativamente inferiores a 5 m/s.

Teniendo en cuenta que las guías lineales modernas tienen cómodos márgenes de velocidad y que las demandas de velocidades excesivas no son habituales, ¿por qué se presta tanta atención a las especificaciones de velocidad?

La respuesta es que la velocidad máxima por sí sola no puede decirnos mucho sobre el producto. Solo si lo consideramos en relación con la aceleración y el perfil de movimiento general, se convierte en una información importante.

Entonces, ¿cómo podemos elegir la guía lineal adecuada? ¿Qué parámetros vale la pena considerar?
Descubre todo lo que hay que saber descargando nuestro Libro Blanco