Rollon es un proveedor internacional líder en soluciones de movimiento lineal, es decir, guías lineales y telescópicas, actuadores y sistemas de manipulación complejos, como portales de gran tamaño. Nuestra forma de trabajar es muy sencilla: escuchamos a nuestros principales socios, es decir, a los planificadores y diseñadores industriales, captamos sus necesidades, requisitos, dificultades y dudas y, como si estuviéramos a su lado durante cada día de trabajo, les apoyamos en la elección del mejor producto posible para su próxima aplicación de movimiento.
Robótica, Actuadores lineales, Sistemas integrados mecánicamente, Sistemas multi-eje
No hay duda de que la tecnología de la automatización ha cambiado el aspecto de las operaciones industriales. En ningún lugar es más evidente que en la soldadura por puntos, el montaje y la manipulación de materiales, donde los robots de brazo articulado de seis ejes realizan tareas complejas con...
Guías telescópicas
Movimientos lineales compactos con nuevos actuadores telescópicos.Diseñado para un movimiento lineal eficaz en una amplia gama de aplicaciones, como los sistemas de carga y descarga de máquinas herramienta y las largas líneas de montaje, el actuador telescópico compacto de Rollon reduce los plazos...
Guías lineales
La aplicación de medidas de seguridad en el entorno de producción, como barreras, jaulas y vallas, es - si así lo exige el resultado de la evaluación de riesgos - obligatoria para integrar de forma segura los sistemas automatizados y disfrutar de las ventajas en términos de productividad,...
Guías lineales
¿Cuánta precisión necesito realmente? He aquí una pregunta interesante para un diseñador industrial de sistemas de movimiento lineal. ¿Por qué? Porque una mayor precisión no siempre se traduce en un mejor rendimiento. De hecho, la precisión requiere un exceso de complejidad que afecta al coste...
Guías lineales
Cuando se quiere que una guía lineal mueva una carga pesada en una aplicación exigente, normalmente se tiene una opción: una guía perfilada de alta resistencia y sus problemas de desalineación asociados. Los requisitos de carga más elevados a menudo provocan que las guías más flexibles que se...
Guías lineales, Guías telescópicas
El sector de la logística ha evolucionado rápidamente. Los últimos meses de pandemia han incrementado aún más el número de empresas de comercio electrónico y los centros logísticos que han introducido cada vez más sistemas de automatización para hacer frente al aumento de la demanda. El uso de...
Actuadores lineales
¿Cómo elegir el actuador adecuado para distintas aplicaciones? La selección y el dimensionamiento de los ejes lineales requieren tener en cuenta numerosas variables: gestión de cargas y momentos, longitud de la carrera, movimiento en el eje vertical, tipo de accionamiento, etc.
Guías lineales, Guías telescópicas
En la industria de la alimentación y las bebidas, la seguridad de la maquinaria y los equipos es tan importante como su capacidad para cumplir los requisitos de producción de alimentos y bebidas.A la hora de elegir los dispositivos de manipulación más adecuados para la aplicación requerida, hay que...
Guías lineales, Movimiento lineal
Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los diseñadores de sistemas de movimiento industrial es la gestión de la desalineación. Algunos tipos de guías, normalmente los que tienen recirculación de bolas, requieren un grado de precisión muy alto en la instalación y el montaje, lo que a menudo...
Guías lineales
Existe una verdad en el comercio minorista: los productos no se venden solos. Para maximizar las ventas, todo es necesario, empezando por unos expositores atractivos y funcionales que presenten tu mercancía de forma destacada al cliente. Esto significa que los componentes de soporte, como las guías...