Rollonリニアレールは、医療用画像用途及び補助モーション軸で、ベッドの円滑で静かな移動を実現します。動きの正確さ、患者の快適さ、重荷重の処理は、リニアモーション・ソリューションの利点です。
医療用画像システムには非常に多くのハイテク電子要素が含まれているため、現場でこれらのシステムの成功・不成功に関係するメカニカルな構成部品を見落としやすくなっています。たとえば、リニアレールについて考えてみます。リニアレールは、従来のX線装置から、磁気共鳴画像法(MRI)、コンピューター断層撮影法(CT)、陽電子放出断層撮影法(PET)などの高度なシステムまで、さまざまな画像システムで利用されています。
通常、レールは、システムの走査要素の下に患者を配置する電動ベッドを移動および支持するために利用されますが、補助モーション軸にも用いられることもあります。
電動ベッドの操作は一見簡単な作業ですが、命に関わる大事な作業です。このリニアレールが故障した場合、最先端のイメージングシステムでさえも使用できなくなる場合があります。医用画像の失敗は、通常、レールが患者のベッドの移動に関連する重い荷重に対処できる十分な強度がない場合に生じます。
通常1,300kgを超えるこれらの荷重では、レールに取り付けられた転動体がずれやすく、早期に摩耗するかもしれません。また、医用画像の撮影を妨げる別の側面があり、ベアリングが、画質だけでなく、適切な患者の快適さを確保するためにも、静かでスムーズに動作しなければなりません。調査研究では、機械ノイズは患者に悪影響を及ぼし、不安レベルを高め、極端な場合にはパニック発作を引き起こす場合があることが分かっています。ミスアライメントもここで悪影響を及ぼすこともあり、ベアリングにノイズが発生し、転動能力が低下します。
Rollon社は、医療用画像装置を悩ますリニアモーションの問題を解決するのに役立つ、ローラーベアリングを備えたさまざまなリニアレールを長年にわたって開発してきました。
コンパクトレールでは、スライダーはプロファイルドレール内の大型ボールベアリング上を移動します。この配置には、医療用画像用途で3つの主要な利点があります。
撮像装置を構築する際に、ミスアライメントを処理するこの機能により、取り付け面の準備とレールの取り付けが大幅に簡素化されます。機械の製品寿命の期間、ミスアライメントの許容能力によってベアリングの摩耗が軽減できます。最後に、コンパクトレールに取り付けられたベアリングは、再循環ボールベアリングに依存するシステムと比較すると静音です。Rollonが実施した試験では、研削処理を施した軌道面を備えたコンパクトレールスライダーは、4,000Nの荷重で2m / 秒で移動したときのノイズ値が70db未満でした。これに対し同じ条件下で動作する再循環ボールベアリングのノイズ値は、86dbでした。
部分拡張と完全拡張を備え、たわみが極度に少ない、Rollon製テレスコピックレールは、その堅牢な設計とボールケージの移動が特徴です。最大のテレスコピックレールは、一方向に1.98メートル以上のストロークを伸張できます。または、固定された中間プレートで接続された両端に拡張機能のあるモデルでは、3.96メートルのストロークに伸張できます。
硬化鋼または冷間圧延鋼で構成されたこれらのレールは、たわみがほとんどない片持ち梁構成でも高荷重に耐えることができます。医療用画像用途でよく使用されるテレスコピックレールの例を挙げると、RollonのASN63-1970レールは、全長の50%を全長の1メートルびストロークまで伸張した場合でも、たわみもほとんどなく、4,500kgを超える荷重を支えることができます。これらの部分拡張型テレスコピックレールを2つ組み合わせて使用すると、耐荷重が2倍の9,000kgになります。
フルストローク型テレスコピックレールは、さらに長く拡張できるオプションです。たとえば、RollonのDMS63-2210軌道面は、220cmの固定長で、合計のストロークは226cmです。完全に拡張すると、これらの一対のテレスコピックレールは、最大たわみ1.3インチで900ポンドの荷重を支持できます。
テレスコピックレールは、片持ち梁構成のベッドまたは撮像用テーブルに対して、薄型でシンプルかつコストのかからない支えを求める用途で最もよく使用されます。
Rollonファミリーのテレスコピックレールの詳細につきましては、お客様情報を登録をしてから