著者

Team Rollon
Team Rollon

ローロンは、リニアモーションのソリューション提供を国際的に展開するリーディングカンパニー。取り扱い製品はリニアガイド、テレスコピックガイド、アクチュエータ、ガントリーシステムです。 ローロンの仕事スタイルは実にシンプル。お客様のニーズ、ご要望、問題点、気になることなどを注意深くヒアリングして、アプリケーションにとって最良のソリューションを一緒に探り出してゆきます。 アプリケーションの効率と性能は、もちろん目指すところではあります。しかし、生産効率を優先して、設置、コスト、メンテナンス面での効率をないがしろにしないためには、その他の何を考慮に入れるべきでしょうか? 私たちはこうした課題をクリアする経験を積んでいます。 この業界での45年にわたる経験により、設計のキーポイントでありながら、些末すぎて専門知識が豊富でなければ見逃しがちな点を見極めるスキルとノウハウを身につけてきました。

新着記事

貴社のプロジェクトに適切なリニアレールを使用していますか?

貴社のプロジェクトに適切なリニアレールを使用していますか?

再循環ボール付きレールが良いですか?ローラーベアリング付きレールが良いですか?答えは、2つの製品が利用できる用途とその利点によって全く異なります。

3 3月, 2022 0 コメント
医療用画像、安全で正確な用途向けのRollonレール

リニアアクチュエータ

医療用画像、安全で正確な用途向けのRollonレール

Rollonリニアレールは、医療用画像用途及び補助モーション軸で、ベッドの円滑で静かな移動を実現します。動きの正確さ、患者の快適さ、重荷重の処理は、リニアモーション・ソリューションの利点です。

3 3月, 2022 0 コメント
鉄道分野における高周波焼入れの利点

リニアガイド

鉄道分野における高周波焼入れの利点

鉄道分野における高周波焼入れの利点

一部の業界やアプリケーションでは、リニアモーションソリューションが受ける応力が非常に大きくなります。変形以外で、振動、摩擦、支持荷重は、リニアガイドの寿命を短くする因子のほんの一部です。鉄道業界では、これらの応力は毎日発生し、線路やベアリングに強い衝撃を与えます。これにより、以下のことを確実に実現するため、複数の生産方法を導入しなければなりません:

17 2月, 2022 0 コメント
故障のないパレタイジング用リニアモーション

リニアアクチュエータ

故障のないパレタイジング用リニアモーション

パッケージング工場で通常使用されているパレタイジングシステムでは、「加圧下」のストレスの多いサイクルで、場合によって1日24時間ずっと稼働する要素を配置し、またシステムに導入されている最も耐久性のあるリニア処理ソリューションに「挑んで」います。さらに、レールとベアリングがその特性のために求められる「役割に対応」していない場合、その適用はさらに複雑で困難になります。パッケージングに適用されるパレタイジングシステムがさらに複雑になる可能性のあるリニアモーションに関連する2つの問題があります。1)潤滑油が足らないこと2)アライメント(位置合わせ)の問題...

16 2月, 2022 0 コメント
リニアレール:速度それとも加速度?

リニアレール:速度それとも加速度?

自動化システムの設計者は速度に注目することが多いのですが、実際に重要なのは加速度です

16 2月, 2022 0 コメント
倉庫パッケージングモジュールの効率の改善

倉庫パッケージングモジュールの効率の改善

自動化技術に関しては、当社は、ロボット、無人搬送車、複雑なピックアンドプレースシステムへの導入を検討しています。ただし、同様に重要なのは、これらのより複雑なソリューションと正確に連動するように設計しなければならない、より小型で、よりシンプルな構造です。これは、たとえば、流通・物流センターのオートメーション(自動化)の場合です。これは、弊社がそれらを知るようになった方法と比較して、まさにそれらの作業方法が変わってきています。これは、システムインテグレーターN-III Inc. の経験によって実装されたもので、このN-III...

16 2月, 2022 0 コメント
リニアモーションシステムのミスアライメントの管理

リニアモーションシステムのミスアライメントの管理

設計者とプランナーが新しいアプリケーションプロジェクトに取り組んでいる場合、リニアガイドのミスアライメントの管理機能はどの程度の効果が必要でしょう?答えはたくさんあります。特に、実装するアプリケーションが、再循環ボールベアリングガイドなどの特定の製品を選択しなければならないほど厳密な精度を必要としない場合はそうです。...

16 2月, 2022 0 コメント
Rollonガイドを使用した保護柵の移動

リニアガイド

Rollonガイドを使用した保護柵の移動

垣根、ケージ、フェンスなど、生産環境での安全対策を講じることー必要に応じて、リスク評価の結果を行いー自動化システムを安全に統合させ、自動化が事業に与える生産性、効率、一貫性を実現するためにも必須です。ただし、多くの場合、フェンスの設置には、使用可能な空間を慎重に計画、算出することが必要です。リニアムーブメント・システムにより、フェンスを一体化できるため、床面積の使用面積を減らすことができ、スムーズで効率的に閉鎖できます。

16 2月, 2022 0 コメント
舞台の裏側で:円形劇場内でのROLLON製レール

Guide Lineari

舞台の裏側で:円形劇場内でのROLLON製レール

エンターテインメント産業において、演劇の演出は舞台裏に掛かっていることが多いと言えます。舞台で舞台装置や道具を安全かつ目立たないように移動させるシステムを構成する部品が、実は出し物の真の主役であることもあります。特に、その移動によってねじれや曲げが生じ、特定の解決策を必要とする場合です。Rollonの顧客は、テーマパーク内にある円形劇場のステージの上で空飛ぶケージを上下させるモーションシステムを構築しました。ケージの重量は約5,900kgで、ケーブルと誘導システムによって誘導されます。重量のほとんどはケージ前面にかかります。...

16 2月, 2022 0 コメント
パッケージング使用での不要なコストを削減します

パッケージング使用での不要なコストを削減します

段ボールフォーマー、パッカー、シーラー、トレイフォーマー、パレタイザー、および関連機械などの包装ライン機器の製造業者は、高精度のボールベアリング付きリニアレールを選択します。しかし多くの場合、この選択はアプリケーションの複雑さとコストのレベルを上げることになります。再循環ガイドでは、設置段階でより高い精度が要求されます。信頼性と再現性の高いリニアモーションが求められる包装機は、リニアボールベアリングガイドを使用することで、より迅速かつ容易に導入することができます。

16 2月, 2022 0 コメント