Blog Rollon: Progettare insieme

Guide telescopiche: come scegliere al meglio

Scritto da Team Rollon | 2-set-2021 8.15.00

Le guide telescopiche devono affrontare situazioni spesso difficili: cicli serrati, alte dinamiche, carichi ingenti, configurazioni a sbalzo, ambienti critici. Quali variabili deve considerare il progettista nello scegliere la guida più adatta? Quali elementi guidano la scelta finale?

Le applicazioni industriali che richiedano una movimentazione telescopica presentano spesso condizioni operative che possono mettere a dura prova le soluzioni adottate, compromettendo la funzionalità di alcune di queste. 

Che si tratti di ritmi elevati e continuativi (in logistica anche settati sul 24/7), o carichi pesanti o ambienti difficili a elevata contaminazione, o alto rischio ossidativo e corrosivo, le guide lineari telescopiche per usi industriali devono dimostrare durata e affidabilità.

Per prima cosa quindi il designer industriale dovrebbe scegliere guide che offrano un’eccellente qualità costruttiva e finiture (o trattamenti di indurimento) che consentano di sopportare le condizioni di esercizio. 

Nella scelta della corretta guida telescopica questi criteri andrebbero sempre tenuti in debito conto: sono essenziali nel poter garantire efficienza e durabilità della soluzione. Ecco quindi un brevissimo vademecum che può supportare la scelta del designer:

  • Elevata capacità di carico. La capacità di una guida di gestire carichi pesanti è una caratteristica essenziale per le applicazioni industriali. Le guide telescopiche sono spesso installate con configurazioni a sbalzo e devono essere in grado di garantire elevate resistenza alla flessione e adeguata gestione del carico.
     
  • Materiali ad alta resistenza. La qualità dei materiali è cruciale. Acciai della migliore qualità ad alto tasso di carbonio, danno le migliori performance. Garantiscono rigidità, resistenza alla flessione, alla fissurazione e una più lunga durata. 

  • Durevole in ambienti difficili. Alcuni acciai e trattamenti superficiali sono più adatti per ambienti esterni e che presentano il rischio di corrosione.
    Rollon offre numerosi trattamenti superficiali che vanno dalla tempra a induzione (che garantisce maggiore resistenza rispetto alla semplice nitrurazione e la possibilità di interventi di rettifica per una più efficace qualità di scorrimento) a trattamenti brevettati come il Rollon Nox, studiati per ambienti ad alto tasso di esposizione all’ossidazione (come applicazioni outdoor, applicazioni nell’alimentare con elevato tasso di saturazione di vapori o acqua, ecc ecc).

  • Versatilità. Le applicazioni industriali possono richiedere corse verticali e variabili. Per questo è importante scegliere guide che possano garantire entrambi i movimenti e orientamenti. A esempio guide a cuscinetto si mostrano più performanti di quelle a gabbia a sfere nel gestire anche la movimentazione verticale.

  • Long life cycle. Nelle applicazioni ad alta frequenza, sono necessarie una lunga durata e una manutenzione ridotta. La lunga durata previene costose e scomode sostituzioni. La manutenzione ridotta (che si ottiene con elementi volventi di dimensioni maggiori, sistemi di lubrificazione e tergipista integrati) riduce i tempi di fermo e garantisce continuità all’applicazione (riducendone i costi di esercizio).

Guide robuste per applicazioni critiche

Rollon Corporation offre oggi una gamma di guide telescopiche in grado di far fronte a ogni casistica applicativa. L’ingresso nel portfolio Rollon della famiglia Telerace, offre al progettista una soluzione dotata di una:

  • robusta struttura in acciaio trafilato a freddo 
  • cuscinetti a doppia circolazione di sfere per un'eccezionale capacità di carico 
  • trattamenti di tempra e anti ossidazione (come Rollon Nox) per garantire una lunga durata e resistenza alla corrosione. 

Inoltre i corpi volventi di maggiori dimensioni rendono ininfluente lo sporco e l’eventuale presenza di detriti in pista.

Le guide Telerace sono particolarmente indicate per applicazioni che richiedano un ciclo continuo di esercizio ad alta intensità, lunga durata e ridotta manutenzione: tutte variabili che interessano variamente i processi automatizzati. Infatti, la movimentazione a cuscinetti nelle guide Telerace, elimina virtualmente lo scorrimento della gabbia a sfere e l'inceppamento intrinseco del motore che si verifica quando ne viene applicata la potenza per riposizionarla. 

Un’offerta completa per le applicazioni industriali

Quando si tratta di applicazioni industriali, la guida telescopica scelta deve resistere a un uso continuo, carichi pesanti e ambienti difficili. La serie Telerace offre una struttura resistente e caratteristiche che garantiscono un movimento fluido, un funzionamento affidabile e una lunga durata anche in condizioni difficili.

Per ulteriori informazioni sulle guide lineari telescopiche Rollon Telerace, scarica il catalogo e scegli la guida giusta per la tua applicazione