AUTORI

Team Rollon
Team Rollon

Rollon è una delle principali realtà a livello internazionale nella fornitura di soluzioni di movimentazione lineare, ovvero guide lineari, telescopiche, attuatori e sistemi di movimentazione complessi come i grandi portali. Il modo in cui operiamo è molto semplice: ci mettiamo in ascolto dei nostri interlocutori principali, ovvero progettisti e designer industriali, ne cogliamo i bisogni, le esigenze, le difficoltà e i dubbi e – come ci mettessimo accanto a loro durante ogni giornata di lavoro - li accompagniamo nella scelta del miglior prodotto possibile per la loro prossima applicazione di movimentazione. Lo facciamo perché siamo perfettamente consci di quali siano le loro esigenze e le loro difficoltà e, da questa profonda conoscenza, stimoliamo in loro alcune riflessioni tecnologiche rispetto ai punti di vista da tenere in considerazione con l’unico obiettivo di consentire loro di realizzare applicazioni migliori e, così, raggiungere i loro obiettivi.

ARTICOLI RECENTI

Vantaggi per l'automazione con l'uso del settimo asse

Attuatori Lineari, Robotica, Sistemi Multi-Asse

Vantaggi per l'automazione con l'uso del settimo asse

Senza dubbio, la tecnologia dell’automazione ha ormai trasformato nettamente le attività industriali.

Esempi concreti di tale evoluzione emergono in molteplici applicazioni: a esempio nelle linee di saldatura a punti, nei processi di assemblaggio e movimentazione dei materiali, dove...

2 dic, 2021 0 Commenti
Tecnologia nello spettacolo: guide lineari Speedy Rail di Rollon

Guide Lineari

Tecnologia nello spettacolo: guide lineari Speedy Rail di Rollon

Nelle riprese di una partita di calcio i dettagli sono fondamentali: le immagini devono assicurare allo spettatore la visione di ogni momento del gioco, i giocatori devono essere seguiti nei loro spostamenti veloci, con il bello e con il cattivo tempo, anche sotto la pioggia, perché chi guarda da...

22 ott, 2021 0 Commenti
Automazione dello stampaggio plastico: gli Attuatori Rollon

Attuatori Lineari

Automazione dello stampaggio plastico: gli Attuatori Rollon

I robot industriali impiegati per le fasi di carico e scarico delle presse a iniezione possono risultare estremamente costosi e meno flessibili di soluzioni collaborative o sviluppate internamente dall’azienda.

14 ott, 2021 0 Commenti
Speedy Rail di Rollon: zero lubrificazione e bassa rumorosità

Guide Lineari

Speedy Rail di Rollon: zero lubrificazione e bassa rumorosità

80.000 km senza bisogno di manutenzione programmata e un bassissimo livello di rumorosità: sono questi i principali punti di forza delle guide lineari autoportanti Speedy Rail di Rollon. Si tratta di guide lineari autoportanti e auto-allineanti composte da profili in alluminio estruso con...

5 ott, 2021 0 Commenti
Guide lineari Rollon TEN30K per il mondo del caminetto

Guide Lineari

Guide lineari Rollon TEN30K per il mondo del caminetto

La precisione di livello industriale nella movimentazione, e tutti quei vantaggi in termini di resistenza, scorrevolezza e affidabilità, possono trovare posto anche in un’applicazione “casalinga”.

30 set, 2021 0 Commenti
Moto lineare con ingombri minimi grazie agli attuatori telescopici

Guide Telescopiche

Moto lineare con ingombri minimi grazie agli attuatori telescopici

Progettato per un movimento lineare efficace in una vasta gamma di applicazioni, come i sistemi di carico e scarico delle macchine utensili e le lunghe linee di assemblaggio, l’attuatore telescopico compatto Rollon riduce i tempi di esecuzione e minimizza lo stress sui componenti meccanici.

21 set, 2021 0 Commenti
Scegliere la giusta guida telescopica in automazione

Guide Telescopiche

Scegliere la giusta guida telescopica in automazione

Orientamento del movimento, carico supportato, dinamiche da garantire, condizioni specifiche dell’ambiente produttivo condizionano la scelta della corretta guida telescopica, Vediamo come orientarsi.

16 set, 2021 0 Commenti
Progettare unità medicali mobili con i sistemi di guide lineari

Guide Lineari

Progettare unità medicali mobili con i sistemi di guide lineari

L’azienda statunitense Special Vehicles Company (SPEVCO), con sede a Pfafftown, in North Carolina, si è affermata come azienda innovativa, con alcune spiccate capacità di problem solving, nel settore dei veicoli speciali.

8 set, 2021 0 Commenti
Guide telescopiche: come scegliere al meglio

Guide Telescopiche

Guide telescopiche: come scegliere al meglio

Le guide telescopiche devono affrontare situazioni spesso difficili: cicli serrati, alte dinamiche, carichi ingenti, configurazioni a sbalzo, ambienti critici. Quali variabili deve considerare il progettista nello scegliere la guida più adatta? Quali elementi guidano la scelta finale?

2 set, 2021 0 Commenti
Applicazioni in spazi limitati con gli attuatori lineari

Attuatori Lineari

Applicazioni in spazi limitati con gli attuatori lineari

Selezionare il giusto attuatore per un sistema di movimentazione lineare non è sempre facile. Se l’attuatore deve rientrare in uno spazio limitato o gestire carichi leggeri - come accade comunemente nei sistemi automatizzati che eseguono posizionamento, misurazione, dosaggio o altri tipi di...

26 ago, 2021 0 Commenti