Negli ultimi anni Rollon ha intrapreso un efficace processo di sviluppo che ha permesso di creare soluzioni per studiate per l’automazione industriale e la meccanica integrata di sistemi. La gamma di prodotti è stata ampliata con soluzioni sempre più complesse, tecnologicamente avanzate e con una vasta gamma di prodotti ausiliari che possono garantire alte prestazioni in diversi settori industriali, come quello dei grandi elettrodomestici, l’automotive e quello delle macchine utensili.
La nascita della Actuator System Line rientra in questo strategico contesto, che mira a fornire il mercato con la più completa gamma di soluzioni per l’automazione integrata.
I punti di forza che si sono nel tempo consolidati sono:
Tutti questi elementi rendono Rollon oggi capace di risolvere problemi di produzione e generare vantaggi competitivi per i suoi clienti, anche grazie ad un know how maturato in contesti produttivi diversi e sfidanti. Se sei interessato agli attuatori lineari, ti consigliamo di leggere anche l'articolo "Attuatori lineari: cosa sono e come sceglierli".
Con la nuova Actuator System Line ROLLON si è posizionata come un partner globale, in grado per fornire una gamma completa di meccanica integrata e di soluzioni per ogni tipo di esigenza e applicazione industriale legata alla movimentazione lineare.
La Actuator System Line è un'evoluzione della linea di attuatori lineari ROLLON, soluzioni caratterizzate da alta funzionalità e prestazioni, e utilizzabili in diverse applicazioni come
Il settimo asse nasce dal vasto know-how acquisito in oltre 40 anni nel campo degli attuatori e dei robot cartesiani.
Questa nuova linea è una soluzione per tutte le applicazioni in cui il raggio di azione dei robot, antropomorfi o collaborativi, deve essere ampliato oltre il naturale reach. Per saperne di più, leggi anche l'articolo "Aggiunta di un settimo asse al sistema robotico a sei assi".
Progettato per offrire la massima solidità e precisione, grazie ai profili in alluminio estruso ad alta rigidità, Seventh Axis è disponibile in 7 dimensioni. È semplice da integrare e in grado di spostare qualsiasi tipo di robot pesante fino a 2.000 Kg.
Aggiunta di un settimo asse
Il sistema di scorrimento è disponibile nella versione a ricircolo di rulli o sfere, e il sistema di trasmissione utilizza cinghia o pignone e cremagliera temperata con denti inclinati.
Il settimo asse è applicabile anche su superfici irregolari attraverso piedini regolabili che consentono di ottenere l'allineamento, è completo di catena portacavi e ammortizzatori di fine corsa in gomma o a gas.
Può realizzare corse potenzialmente infinite e può essere montato secondo ogni orientamento: a terra, a parete o a soffitto.
La possibilità di essere applicato anche su superfici irregolari (senza preventivi interventi di rettifica) riduce notevolmente le spese connesse all’applicazione e semplifica la messa in opera.
Un innovativo attuatore telescopico, con trasmissione a cinghia sincronizzata per un efficiente movimento lineare, che occupa uno spazio ridotto. Estremamente compatto in posizione chiusa, può essere utilizzato in diverse configurazioni e direzioni grazie alla possibilità di installazione
Il nuovo attuatore telescopico è in grado di spostare carichi a distanze uguali in entrambe le direzioni, grazie alla lunghezza della corsa pari o superiore alla propria lunghezza in posizione chiusa: a esempio un sistema da 1500 mm può estendersi di 1500 mm in una direzione oppure in quella opposta.
La soluzione telescopica garantisce una maggiore disponibilità di spazio e la possibilità di automatizzare macchine, in maniera sicura ed ergonomica per gli operatori. Se vuoi sapere tutto sugli attuatori lineari, visita la pagina dedicata.
Questo è il sistema multi-carrello progettato per automatizzare stazioni di lavorazione in linea. Questo sistema collega gli assi verticali con collegamenti rigidi, e può quindi muovere linee molto lunghe anche con sistemi a cinghie corte. Gli assi Z sono dotati di un sistema di presa pneumatica all'interno del profilo in alluminio.
Ciò consente di implementare motori di dimensioni ridotte (con conseguente risparmio economico e più rapido ritorno d’investimento) anche per carichi più pesanti.
Altri vantaggi di questa configurazione includono la riduzione delle dimensioni dei macchinari (che generano un risparmio del layout occupato) e risparmio energetico per le ridotte dimensioni dei motori.
Le guide implementate in questi sistemi adottano elementi volventi a ricircolo di sfere o cuscinetti per rispondere a diverse portate, prestazioni e ambienti di lavoro.
Si tratta di una soluzione versatile per la movimentazione di lamiere, che combina precisione di posizionamento con cicliche e prestazioni elevate.
Progettato come elemento principale di un impianto con una serie di presse, può essere abbinato a sistemi di carico / scarico.
Transfer Press, disponibile anche per lunghezze significative, gestisce carichi sospesi in configurazione a sbalzo mantenendo un lato della serie di presse libero per altre operazioni.
Multi Gantry
Macchina multiasse con trasmissione a cinghia, cremagliera, a vite o ibrida.
La modularità e la vasta gamma degli attuatori lineari ROLLON consente un'ampia possibilità di configurazioni per sistemi cartesiani e offre un alto livello di personalizzazione con soluzioni specifiche per le più diverse esigenze.
Utilizzata principalmente nel settore automobilistico, questa soluzione di traslazione può sollevare e spostare pezzi su sistemi multi-stazione che possono essere anche molto lunghi.
La movimentazione orizzontale, consolidata con la movimentazione verticale, avviene mediante scorrimento su ruote in poliammide con azionamento a pignone e cremagliera, mentre il sollevamento avviene tramite moduli a colonna con ricircolo di sfere e azionamento a vite trasmissione.
Scopri di più sulle soluzioni di attuazioni lineare offerte da Rollon. Contattaci per richiedere un preventivo