---
title: Attuatori lineari per la meccanica integrata
description: Scopri le soluzioni Rollon per l’automazione industriale e la meccanica integrata di sistemi. Leggi il nostro articolo dedicato.
image: https://blog.rollon.com/hubfs/Immagini%20articoli/Attuatori%20lineari%20per%20la%20meccanica%20integrata_Rollon.jpg
---

[![](https://blog.rollon.com/hubfs/Loghi/Logo%20Rollon.png)](https://blog.rollon.com/it)

## ARTICOLI

# Attuatori lineari per la meccanica integrata

![](https://blog.rollon.com/hubfs/Immagini%20articoli/Attuatori%20lineari%20per%20la%20meccanica%20integrata_Rollon.jpg)

[Attuatori Lineari](https://blog.rollon.com/it/tag/attuatori-lineari), [Sistemi Meccanicamente Integrati](https://blog.rollon.com/it/tag/sistemi-meccanicamente-integrati)

### Attuatori lineari per la meccanica integrata

 28 mag, 2021

Negli ultimi anni Rollon ha intrapreso un efficace processo di sviluppo che ha permesso di creare soluzioni per studiate per **l’automazione industriale** e la meccanica integrata di sistemi. La gamma di prodotti è stata ampliata con soluzioni sempre più complesse, tecnologicamente avanzate e con una vasta gamma di prodotti ausiliari che possono garantire alte prestazioni in diversi settori industriali, come quello dei grandi elettrodomestici, l’automotive e quello delle macchine utensili.

La nascita della [**Actuator System Line**](https://hubs.ly/H0LSbzF0) rientra in questo strategico contesto, che mira a fornire il mercato con la più completa gamma di soluzioni per l’automazione integrata.

I punti di forza che si sono nel tempo consolidati sono:

- l’ampio numero di mercati finali
- lo stretto rapporto con la nostra clientela
- l'alta qualità standard della gamma prodotto 
- un attento supporto pre e post vendita 
- un’elevata capacità di personalizzare il prodotto

Tutti questi elementi rendono Rollon oggi capace di **risolvere problemi di produzione** e generare vantaggi competitivi per i suoi clienti, anche grazie ad un know how maturato in contesti produttivi diversi e sfidanti. Se sei interessato agli [attuatori lineari](https://www.rollon.com/ita/it/linea/attuatori/), ti consigliamo di leggere anche l'articolo "[Attuatori lineari: cosa sono e come sceglierli](https://blog.rollon.com/it/attuatori-lineari-cosa-sono-e-come-sceglierli)".

## Rollon, unico fornitore di una gamma completa

Con la nuova **Actuator System Line** ROLLON si è posizionata come un partner globale, in grado per fornire una gamma completa di meccanica integrata e di soluzioni per ogni tipo di esigenza e applicazione industriale legata alla movimentazione lineare.

La Actuator System Line è un'evoluzione della [linea di attuatori lineari](https://hubs.ly/H0LSbB70) ROLLON, soluzioni caratterizzate da alta funzionalità e prestazioni, e utilizzabili in diverse applicazioni come 

- **pick & place** per linee di confezionamento 
- **automazione di macchine utensili** nelle linee di produzione
- **operazioni di assemblaggio** in diversi settori industriali, inclusi automobilistico, semiconduttori, imballaggi e alimenti.

## La gamma della Actuator System Line

### Il Settimo asse 

Il [settimo asse](https://hubs.ly/H0LSbF60) nasce dal vasto know-how acquisito in oltre 40 anni nel campo degli attuatori e dei robot cartesiani.

Questa nuova linea è una soluzione per tutte le applicazioni in cui il raggio di azione dei robot, antropomorfi o collaborativi, deve essere ampliato oltre il naturale reach. Per saperne di più, leggi anche l'articolo "[Aggiunta di un settimo asse al sistema robotico a sei assi](https://blog.rollon.com/it/aggiunta-settimo-asse-su-sistema-robotico-a-sei-assi)".

Progettato per offrire la massima solidità e precisione, grazie ai profili in alluminio estruso ad alta rigidità, Seventh Axis è **disponibile in 7 dimensioni**. È semplice da integrare e in grado di spostare qualsiasi tipo di robot pesante **fino a 2.000 Kg**.

![Attuatori_lineari_per_la_meccanica_integrata_Settimo_asse_Rollon](https://blog.rollon.com/hs-fs/hubfs/Immagini%20articoli/Attuatori_lineari_per_la_meccanica_integrata_Settimo_asse_Rollon.jpg?width=1200&name=Attuatori_lineari_per_la_meccanica_integrata_Settimo_asse_Rollon.jpg)

*Aggiunta di un settimo asse *

Il sistema di scorrimento è disponibile nella versione a **ricircolo di rulli o sfere**, e il sistema di trasmissione utilizza **cinghia o pignone e cremagliera temperata con denti inclinati**.

Il settimo asse è applicabile anche su superfici irregolari attraverso piedini regolabili che consentono di ottenere l'allineamento, è completo di catena portacavi e ammortizzatori di fine corsa in gomma o a gas.

Può realizzare corse potenzialmente infinite e può essere montato secondo ogni orientamento: a terra, a parete o a soffitto.

La possibilità di essere applicato anche su superfici irregolari (senza preventivi interventi di rettifica) riduce notevolmente le spese connesse all’applicazione e semplifica la messa in opera. 

## Attuatore telescopico

![Attuatori lineari per la meccanica integrata_Telescopic_Actuator_Rollon](https://blog.rollon.com/hs-fs/hubfs/Immagini%20articoli/Attuatori%20lineari%20per%20la%20meccanica%20integrata_Telescopic_Actuator_Rollon.jpg?width=1200&name=Attuatori%20lineari%20per%20la%20meccanica%20integrata_Telescopic_Actuator_Rollon.jpg)

Un innovativo [attuatore telescopico](https://hubs.ly/H0LSbBk0), con trasmissione a cinghia sincronizzata per un efficiente movimento lineare, che occupa uno spazio ridotto. Estremamente compatto in posizione chiusa, può essere utilizzato in diverse configurazioni e direzioni grazie alla possibilità di installazione 

- [verticale](https://hubs.ly/H0LSbH-0)
- [orizzontale](https://hubs.ly/H0LSbKB0) 
- [a parete](https://hubs.ly/H0LSbBB0)

Il nuovo attuatore telescopico è in grado di spostare carichi a distanze uguali in entrambe le direzioni, grazie alla lunghezza della corsa pari o superiore alla propria lunghezza in posizione chiusa: a esempio un sistema da 1500 mm può estendersi di 1500 mm in una direzione oppure in quella opposta.

La soluzione telescopica garantisce una **maggiore disponibilità di spazio** e la possibilità di automatizzare macchine, in maniera sicura ed ergonomica per gli operatori. Se vuoi sapere tutto sugli attuatori lineari, visita la [pagina dedicata](https://lp.rollon.com/it/pillar-attuatori).

## Pick & Place multiasse

![Attuatori_lineari_per_la_meccanica_integrata_Sistema_Multi_Asse_Pick-&-Place-Rollon](https://blog.rollon.com/hs-fs/hubfs/Immagini%20articoli/Attuatori_lineari_per_la_meccanica_integrata_Sistema_Multi_Asse_Pick-%26-Place-Rollon.jpg?width=1200&name=Attuatori_lineari_per_la_meccanica_integrata_Sistema_Multi_Asse_Pick-%26-Place-Rollon.jpg)

Questo è il [sistema multi-carrello progettato per automatizzare stazioni di lavorazione in linea](https://hubs.ly/H0LSbNf0). Questo sistema collega gli assi verticali con collegamenti rigidi, e può quindi muovere linee molto lunghe anche con sistemi a cinghie corte. Gli assi Z sono dotati di un sistema di presa pneumatica all'interno del profilo in alluminio.

Ciò consente di implementare motori di dimensioni ridotte (con conseguente risparmio economico e più rapido ritorno d’investimento) anche per carichi più pesanti.

Altri vantaggi di questa configurazione includono la riduzione delle dimensioni dei macchinari (che generano un risparmio del layout occupato) e risparmio energetico per le ridotte dimensioni dei motori.

Le guide implementate in questi sistemi adottano elementi volventi a ricircolo di sfere o cuscinetti per rispondere a diverse portate, prestazioni e ambienti di lavoro.

## Transfer Press

Si tratta di una [soluzione versatile per la movimentazione di lamiere](https://hubs.ly/H0LSbNJ0), che combina precisione di posizionamento con cicliche e prestazioni elevate.

Progettato come elemento principale di un impianto con una serie di presse, può essere abbinato a sistemi di carico / scarico.

Transfer Press, disponibile anche per lunghezze significative, gestisce carichi sospesi in configurazione a sbalzo mantenendo un lato della serie di presse libero per altre operazioni.

Multi Gantry

[Macchina multiasse con trasmissione a cinghia, cremagliera, a vite o ibrida](https://hubs.ly/H0LSbQd0).

La modularità e la vasta gamma degli attuatori lineari ROLLON consente un'ampia possibilità di configurazioni per sistemi cartesiani e offre un alto livello di personalizzazione con soluzioni specifiche per le più diverse esigenze.

### Solleva e sposta

Utilizzata principalmente nel settore automobilistico, questa soluzione di traslazione può sollevare e spostare pezzi su sistemi multi-stazione che possono essere anche molto lunghi.

La movimentazione orizzontale, consolidata con la movimentazione verticale, avviene mediante scorrimento su ruote in poliammide con azionamento a pignone e cremagliera, mentre il sollevamento avviene tramite moduli a colonna con ricircolo di sfere e azionamento a vite trasmissione.

Scopri di più sulle soluzioni di attuazioni lineare offerte da Rollon. Contattaci per richiedere un preventivo

[![PARLA CON UN ESPERTO](https://hubspot-no-cache-eu1-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/7113175/17cce61d-c7ef-42d2-bc22-e4fb0c70fc01.png)](https://hubspot-cta-redirect-eu1-prod.s3.amazonaws.com/cta/redirect/7113175/17cce61d-c7ef-42d2-bc22-e4fb0c70fc01)

### Potrebbero interessarti

[Vantaggi per l'automazione con l'uso del settimo asse](https://blog.rollon.com/it/settimo-asse-un-vantaggio-per-l-automazione)

[Automazione dello stampaggio plastico: gli Attuatori Rollon](https://blog.rollon.com/it/automazione-dello-stampaggio-plastico-gli-attuatori-rollon)

[Applicazioni in spazi limitati con gli attuatori lineari](https://blog.rollon.com/it/performance-da-grandi-attuatori-per-applicazioni-in-spazi-limitati)

[Biostampante 3D con gli Attuatori lineari Rollon](https://blog.rollon.com/it/attuatori-lineari-per-una-biostampante-3d)

[Pick and place con sistema gantry Rollon: ecco perché conviene](https://blog.rollon.com/it/pick-and-place-con-sistema-gantry-ecco-perche-conviene)

### Lascia un commento

#### Ultimi articoli

[Vantaggi per l'automazione con l'uso del settimo asse](https://blog.rollon.com/it/settimo-asse-un-vantaggio-per-l-automazione)

[Tecnologia nello spettacolo: guide lineari Speedy Rail di Rollon](https://blog.rollon.com/it/speedy-rail-quando-la-tecnologia-e-uno-spettacolo)

[Automazione dello stampaggio plastico: gli Attuatori Rollon](https://blog.rollon.com/it/automazione-dello-stampaggio-plastico-gli-attuatori-rollon)

[Speedy Rail di Rollon: zero lubrificazione e bassa rumorosità](https://blog.rollon.com/it/speedy-rail-di-rollon-zero-lubrificazione-e-bassa-rumorosita)

#### Argomenti

- [Guide Lineari (23)](https://blog.rollon.com/it/tag/guide-lineari)
- [Attuatori Lineari (15)](https://blog.rollon.com/it/tag/attuatori-lineari)
- [Guide Telescopiche (8)](https://blog.rollon.com/it/tag/guide-telescopiche)
- [Robotica (5)](https://blog.rollon.com/it/tag/robotica)
- [Sistemi Multi-Asse (4)](https://blog.rollon.com/it/tag/sistemi-multi-asse)
- [Sistemi Meccanicamente Integrati (2)](https://blog.rollon.com/it/tag/sistemi-meccanicamente-integrati)
- [Automazione (1)](https://blog.rollon.com/it/tag/automazione)

![Webinar](https://blog.rollon.com/hubfs/Banner%20prodotti%20da%20promuovere/webinar.png)

##### Stai utilizzando la guida giusta per i tuoi progetti?

**Rollon presenta la nuova generazione delle proprie guide lineari a cuscinetti con una capacità unica di gestire il disallineamento delle superfici di montaggio.**

[GUARDA IL WEBINAR](https://lp.rollon.com/it/webinar-on-demand-compact-rail?utm_campaign=Lead&utm_source=sidebar-blog)

#### Gli articoli più letti

[Guide Lineari a cuscinetti: caratteristiche e campi di applicazione](https://blog.rollon.com/it/guide-lineari-a-cuscinetti-caratteristiche-e-campi-di-applicazione)

[Moto lineare con ingombri minimi grazie agli attuatori telescopici](https://blog.rollon.com/it/attuatori-telescopici-moto-lineare-efficace-con-ingombri-minimi)

[Guide lineari Rollon TEN30K per il mondo del caminetto](https://blog.rollon.com/it/guide-lineari-rollon-per-il-mondo-del-caminetto)

[Guide Lineari per le porte di protezione delle macchine utensili](https://blog.rollon.com/it/guide-lineari-per-le-porte-di-protezione-delle-macchine-utensili)

- [Linear Line](https://blog.rollon.com/tag/guide-lineari)
- [Telescopic Line](https://blog.rollon.com/tag/guide-telescopiche)
- [Linear Actuators](https://blog.rollon.com/tag/attuatori-lineari)
- [Actuator System Line](https://blog.rollon.com/it/tag/sistemi-multi-asse)

<https://www.linkedin.com/company/rollonspa/> <https://www.youtube.com/user/RollonGroup?sub_confirmation=1>

 © Rollon S.p.A. Via Trieste 26 20871 Vimercate (MB) | C. Fiscale e P. Iva 05999150963 | Cap. Sociale € 11.365.026,00 REA MB-1857623

[Privacy Policy](https://blog.rollon.com/hubfs/Policy%20Privacy/2020_06%20informativa%20privacy%20IT.doc.pdf)