Existe una verdad en el comercio minorista: los productos no se venden solos. Para maximizar las ventas, todo es necesario, empezando por unos expositores atractivos y funcionales que presenten tu mercancía de forma destacada al cliente. Esto significa que los componentes de soporte, como las guías de los cajones, deben ser discretas para no distraer la atención del cliente de la mercancía. Y como el espacio de la tienda es muy valioso, los cajones no pueden extenderse demasiado a pesar de la necesidad de desplazar en voladizo a veces cargas pesadas.
Las guías lineales Easyslide de Rollon
El sistema de guías lineales Easyslide de Rollon puede ayudar a los fabricantes de muebles a gestionar sus necesidades de venta al por menor.
Easyslide permite cumplir con los parámetros de carga y deslizamiento de los expositores permaneciendo oculto para que los productos puedan destacar. Esta familia de guías lineales cumple con los requisitos de carrera corta y está disponible en una variedad de correderas y longitudes de pista.
Las características que hacen que Easyslide sea deseable para los dispositivos de venta al por menor incluyen:
1) Estructura duradera. Las guías y cursores de acero estirado en frío, las pistas de rodadura templadas por inducción y los rodamientos de bolas de acero endurecido soportan los golpes, las vibraciones y el uso continuado.
2) Ahorro de espacio. Los cursores del interior de la guía garantizan un perfil bajo que ahorra espacio y que permanecerá oculto cuando se monte en plano bajo una estantería o un cajón, incluso cuando la unidad esté en movimiento. Y su baja altura en esta orientación elimina la necesidad de ajustar las compensaciones por la altura, ahorrando en costes de material.
3) Gran capacidad de carga. Las guías compactas con jaula de bolas crean múltiples puntos de contacto con la guía. Cada guía puede estar equipada con uno o más cursores. El resultado: gran capacidad de carga y larga vida útil.
4) Fácil montaje gracias a los travesaños de acero y a los pies con dos sistemas de ajuste diferentes. Debido a los grandes rodamientos de bolas de la Easyslide, las tolerancias suelen ser de 0.25 mm. Además, el ajuste de la precarga se realiza antes del envío, lo que hace que la instalación sea rápida y sencilla.
La guía adecuada para el comercio minorista
A la hora de especificar y comprar una guía lineal para dispositivos de venta, hay que tener en cuenta el tamaño de la estantería o el cajón, el espacio necesario para montar la guía, la longitud del recorrido deseado y la carga que debe soportar.
Un ingeniero de ventas de Rollon puede ayudarte a determinar el tamaño correcto de la jaula de bolas para lograr tu carrera objetivo y seleccionar el mejor ancho de guía.
Dado que existe un equilibrio entre la longitud de la jaula de bolas y la longitud del cursor, los técnicos podrán recomendar la sustitución de una pista por otra de diferente tamaño o por un bloque de cursores que cumpla tus objetivos.

Cómo Rollon ayudó a su cliente con un sistema de guías lineales Easyslide
Por ejemplo, un cliente de Rollon necesitaba recientemente crear una vitrina con estantes móviles, con un recorrido de no más de 24 cm para soportar cargas en voladizo de entre 18 y 22 kg, sin que las guías lineales fueran visibles para los clientes cuando estaban en posición «abierta».
Un ingeniero de ventas de Rollon les ayudó a seleccionar un sistema de guías lineales Easyslide de tamaño 28, que se instaló bajo los estantes y se configuró con bloques de 15 cm para proporcionar un movimiento telescópico de corto alcance para mover los estantes.
Cada uno de los cursores tiene una capacidad de carga de 5.200 Newton-metros, más que suficiente para soportar las cargas. Además de la funcionalidad y la eficacia del sistema, uno de los aspectos más ventajosos de esta configuración es la capacidad de las guías de permanecer ocultas a los ojos de los clientes incluso en posición abierta.
Funcionalidad y estética: cómo vender mejor
Cuando las ventas al por menor dependen de cajones o estantes bien diseñados, el sistema de guías subyacente debe ofrecer funcionalidad y poca visibilidad.
El sistema de guías Easyslide de Rollon puede transportar cargas pesadas en trayectos cortos, permaneciendo oculto a la vista. Esto permite a los minoristas crear expositores atractivos y eficaces que desplazan la mercancía y refuerzan sus resultados de ventas.
Para conocer todas las especificaciones y posibilidades de aplicación del sistema de guías lineales Easyslide, haga clic en el botón siguiente y descargue el catálogo gratuito