Rollon è una delle principali realtà a livello internazionale nella fornitura di soluzioni di movimentazione lineare, ovvero guide lineari, telescopiche, attuatori e sistemi di movimentazione complessi come i grandi portali. Il modo in cui operiamo è molto semplice: ci mettiamo in ascolto dei nostri interlocutori principali, ovvero progettisti e designer industriali, ne cogliamo i bisogni, le esigenze, le difficoltà e i dubbi e – come ci mettessimo accanto a loro durante ogni giornata di lavoro - li accompagniamo nella scelta del miglior prodotto possibile per la loro prossima applicazione di movimentazione. Lo facciamo perché siamo perfettamente consci di quali siano le loro esigenze e le loro difficoltà e, da questa profonda conoscenza, stimoliamo in loro alcune riflessioni tecnologiche rispetto ai punti di vista da tenere in considerazione con l’unico obiettivo di consentire loro di realizzare applicazioni migliori e, così, raggiungere i loro obiettivi.
              
            Attuatori Lineari
La produzione additiva sta rivoluzionando diversi settori, dal manufacturing all’edilizia, fino alle più innovative applicazioni in ambito medicale. La possibilità di sviluppare processi di prototipazione rapida offre notevoli vantaggi in termini di riduzione del time to market e...
              
            Guide Lineari
Il settore della logistica si è rapidamente evoluto. Gli ultimi mesi di pandemia hanno ulteriormente incrementato le attività di e-commerce e hub di logistica che hanno introdotto sempre più sistemi di automazione per far fronte all’aumento di domanda.
              
            Guide Lineari
I costruttori di attrezzature per le linee di imballaggio, come formatrici di cartoni, confezionatrici e sigillatrici, formatrici di vassoi, pallettizzatori e macchine correlate, spesso scelgono guide lineari a ricircolo di sfere. Tuttavia, questa scelta, spesso eleva il livello di complessità e di...
              
            Guide Lineari
I sistemi di pallettizzazione tipicamente utilizzati negli impianti di confezionamento mettono “sotto pressione” gli elementi che li compongono: i cicli stressanti, alle volte anche 24/7, sono all’ordine del giorno e “sfidano” anche le soluzioni per la movimentazione lineare più resistenti.
              
            Guide Lineari, Guide Telescopiche
Le guide lineari Rollon garantiscono movimentazione fluida e silenziosa dei letti nelle applicazioni di imaging medicale e degli assi di movimento ausiliari. Accuratezza del movimento, confort del paziente e gestione di pesi ingenti sono i plus delle soluzioni di moto lineare.
              
            Guide Lineari
SAS Automation ha realizzato una nuova pinza per la gestione adattiva di sacchi di differenti dimensioni implementando le guide lineari Compact Rail, una soluzione dall’elevato life cycle, robusta e resistente alla contaminazione.
              
            Attuatori Lineari
Decidere di implementare un sistema gantry oppure un robot per la propria applicazione produttiva non è così immediato come potrebbe sembrare.
Per automatizzare un'attività semplice, ma time consuming e potenzialmente pericolosa nella propria fabbrica, un'azienda che produce pannelli truciolari ha...
              
            Guide Lineari
L’implementazione di misure di sicurezza in ambiente produttivo, come barriere, gabbie e recinzioni, è – se richiesto dagli esiti del risk assessment - mandatorio per poter integrare in tutta sicurezza sistemi automatizzati e godere del beneficio in termini di produttività, efficienza e coerenza...
              
            Guide Lineari
Quando si tratta di tecnologia automatizzata spesso ci si ferma a prendere in considerazione robot, veicoli a guida automatica o complessi sistemi di pick&place.
Altrettanto importanti, tuttavia, sono le strutture più piccole e “più semplici” che devono essere progettate per interfacciarsi proprio...
              
            Automazione, Robotica, Sistemi Multi-Asse
L’automazione è ormai una realtà in molti processi produttivi, uno strumento indispensabile per garantire produttività e reggere le pressioni di mercato. La robotica antropomorfa, in particolar modo, è entrata prepotentemente all’interno di ogni settore industriale apportando vantaggi innegabili in...