Rollon è una delle principali realtà a livello internazionale nella fornitura di soluzioni di movimentazione lineare, ovvero guide lineari, telescopiche, attuatori e sistemi di movimentazione complessi come i grandi portali. Il modo in cui operiamo è molto semplice: ci mettiamo in ascolto dei nostri interlocutori principali, ovvero progettisti e designer industriali, ne cogliamo i bisogni, le esigenze, le difficoltà e i dubbi e – come ci mettessimo accanto a loro durante ogni giornata di lavoro - li accompagniamo nella scelta del miglior prodotto possibile per la loro prossima applicazione di movimentazione. Lo facciamo perché siamo perfettamente consci di quali siano le loro esigenze e le loro difficoltà e, da questa profonda conoscenza, stimoliamo in loro alcune riflessioni tecnologiche rispetto ai punti di vista da tenere in considerazione con l’unico obiettivo di consentire loro di realizzare applicazioni migliori e, così, raggiungere i loro obiettivi.
              
            Attuatori Lineari, Robotica, Sistemi Multi-Asse
Senza dubbio, la tecnologia dell’automazione ha ormai trasformato nettamente le attività industriali.
Esempi concreti di tale evoluzione emergono in molteplici applicazioni: a esempio nelle linee di saldatura a punti, nei processi di assemblaggio e movimentazione dei materiali, dove robot...
              
            Guide Lineari
Nelle riprese di una partita di calcio i dettagli sono fondamentali: le immagini devono assicurare allo spettatore la visione di ogni momento del gioco, i giocatori devono essere seguiti nei loro spostamenti veloci, con il bello e con il cattivo tempo, anche sotto la pioggia, perché chi guarda da...
              
            Attuatori Lineari
I robot industriali impiegati per le fasi di carico e scarico delle presse a iniezione possono risultare estremamente costosi e meno flessibili di soluzioni collaborative o sviluppate internamente dall’azienda.
              
            Guide Lineari
80.000 km senza bisogno di manutenzione programmata e un bassissimo livello di rumorosità: sono questi i principali punti di forza delle guide lineari autoportanti Speedy Rail di Rollon. Si tratta di guide lineari autoportanti e auto-allineanti composte da profili in alluminio estruso con...
              
            Guide Lineari
La precisione di livello industriale nella movimentazione, e tutti quei vantaggi in termini di resistenza, scorrevolezza e affidabilità, possono trovare posto anche in un’applicazione “casalinga”.
              
            Guide Telescopiche
Progettato per un movimento lineare efficace in una vasta gamma di applicazioni, come i sistemi di carico e scarico delle macchine utensili e le lunghe linee di assemblaggio, l’attuatore telescopico compatto Rollon riduce i tempi di esecuzione e minimizza lo stress sui componenti meccanici.
              
            Guide Telescopiche
Orientamento del movimento, carico supportato, dinamiche da garantire, condizioni specifiche dell’ambiente produttivo condizionano la scelta della corretta guida telescopica, Vediamo come orientarsi.
              
            Guide Lineari
L’azienda statunitense Special Vehicles Company (SPEVCO), con sede a Pfafftown, in North Carolina, si è affermata come azienda innovativa, con alcune spiccate capacità di problem solving, nel settore dei veicoli speciali.
              
            Guide Telescopiche
Le guide telescopiche devono affrontare situazioni spesso difficili: cicli serrati, alte dinamiche, carichi ingenti, configurazioni a sbalzo, ambienti critici. Quali variabili deve considerare il progettista nello scegliere la guida più adatta? Quali elementi guidano la scelta finale?
              
            Attuatori Lineari
Selezionare il giusto attuatore per un sistema di movimentazione lineare non è sempre facile. Se l’attuatore deve rientrare in uno spazio limitato o gestire carichi leggeri - come accade comunemente nei sistemi automatizzati che eseguono posizionamento, misurazione, dosaggio o altri tipi di...