記事

テクノロジーを性能に:Rollon製スピーディーレールリニアガイド

テクノロジーを性能に:Rollon製スピーディーレールリニアガイド

16 2, 2022

サッカーの試合撮影では、詳細を映し出せるかが基本です。画像は、観客がゲームのすべての瞬間を見えなければなりません。プレーヤーは、天気の良い日も悪い日も、雨の中でも速い動きに付いていかなければなりません。自宅で観戦している人たちは、一瞬の出来事も見逃すことはありません。

これを実現するには、自立型のサイレントリニアモーションソリューションに搭載されたカメラが必要です。このソリューションは、無限のストローク数を確保でき、好ましくない環境下でも機能します。まさにこれは、Rollonが放送カメラシステムの製造業者及び供給業者であるMovikom社と共同で完成させたものです。

スタントマンの助けを借りずに複雑なアクロバティックなシーンを撮影できるリモートコントロールシステムの制作依頼した撮影クルーとの最初の協力以来、Movikom社は映画とテレビの両方の分野に特化した高度な3Dモーション制御を備えた独自のRobycam、ウインチベースのカメラプラットフォームを開発しました。Robycamは現在、世界中のスポーツや文化イベントに使用されており、すべてのMovikom製品は、すでに製品化されており、または開発されている生産システムやスタジアムのインフラ設備に簡単に組み込めるように設計されています。エンターテインメント業界のプロデューサーや企業に高く評価されています。

Rollon_Speedy_Rail_quando_la_tecnologia_è_uno_spettacolo_1

 

移動中の上質な撮影

この特殊な用途では、Movikomはリニアレールをベースにしたハンドリングシステムを開発する必要があったため、Rollonに連絡を取りました。カメラを確実に運べるよう十分な強度のある長いシングルレールが必須条件でした。カメラの移動速度が10m /秒に達する可能性があるため、堅牢性も安全面に関連する基本的な必須条件でした。
構築されるシステムは、ベラルーシ共和国のミンスク市のスタジアムに常設することを目的としていました。

それは、当然サッカー場全体にレールを、目立たず、存在が分からず、そして迅速に取り付けなければなりませんでした。システムは、撮影の音声を妨げないように、そしてすべての気象条件で最適に撮影できるよう、静音でなければなりませんでした。
精密な位置合わせ管理や余裕のないメンテナンスサイクルを確保する時間はなく、それでも最大限の信頼性を迅速に確保しなければなりませんでした。スピーディレールは、これらすべてのニーズを完全に満たすことができました。

Rollon_Speedy_Rail_quando_la_tecnologia_è_uno_spettacolo_3

 

映画製作におけるRollonの応用

Movikom社がRollonをパートナー企業として選んだ最初の判断理由は、スピーディレールに匹敵するリニアレールを提供できる供給業者が殆どいなかったからでした。
Robyrail シングル軌道用途でのカメラ移動システムでは、ジャイロスタビライザーで安定させているカメラヘッドが可能な限り安定していることを確認する必要がありました。実際、レール上でカメラヘッドが安定しているということは、円滑にカメラを動かし、高品質の映像が取得できるということです。これは、安定した画像を得るのに不可欠です。

ミンスクスタジアムのプロジェクトで使用されたRobyHeadR3カメラヘッドには、非常に高速で移動できる新型駆動モーターが装備されていたので、カメラのぶれ防止機能がなければ、高品質の映像は不可能でした。Rollonのスピーディレールは、この安定を保ち、また、天候や摩耗に不安のないシステムの実現に貢献しました。Rollonのソリューションと、厳しい環境下でもいかに効果的にその用途に対応できるかに関する詳細をご覧ください。

スピーディレールカタログをダウンロードし、お客様の用途のニーズに最適なモデルをお選びください。

カタログをダウンロード

 

 

コメントを残す