記事

リニアレールシステムを用いて、より包括的なモバイル医療設備を設計する

リニアレールシステムを用いて、より包括的なモバイル医療設備を設計する

16 2, 2022

ノースカロライナ州ファフタウンに本拠を置くUS Special Vehicles Company(SPEVCO)は、特殊車両業界において、複数の強力な問題解決スキルを有する、革新的企業としての地位を確立しています。実際、ナスカーチャンピオンシップで、Speed TVの誘導トラック、ダンキンドーナツのテイスティングトラック、さらにはJOHN FRIEDA(ジョンフリーダ)移動ヘアサロンなど、米国で有名なイベントでその設備を見かけることは珍しいことではありません。

 

SPEVCOによるモバイル医療設備

SPEVCO社は、連邦緊急事態管理庁であるFEMAから委託を受け、ハリケーンカトリーナの影響に対応し、ガルフコーストに向かうための移動式医療設備の生産も開始しました。最近では、SPEVCO社はミネソタ州から委託を受けて、専門用語で「ポッド」と呼ばれる3つの拡張可能なモジュールを備えた長さ16メートルの移動式病院設備を設計および建造しています。

ナスカーレース中の一流ブランドの宣伝目的での車両の改造から、FEMA(米連邦緊急事態管理局)の移動式医療施設の提供まで、SPEVCO社は空間計画及び荷重設計を専門としており、お客様の車両の寸法や積載量を大幅に拡大しています。
SPEVCO社の機械エンジニア、Luigi Utili氏が語っているように、同社は、事業の種類に関係なく床面積を迅速に拡大することができる、トラックのカスタム拡張可能分野であるポッドの開発において並外れた専門技能を獲得しています。

Progettare_unita_medicali_mobili_con_i_sistemi_di_guide_lineari_2_Rollon

 

SPEVCOはRollonコンパクトレールを採用

Luigi は以下のように説明しています:「大型ポッドについては、油圧システムへのその場限りの社内ソリューションを開発しましたが、この車両のセクションの1つは3x1 mしかなかったため、このシステムをより費用効果の高いリニアレールに置き換えてポッドの動きに対処しました。」
「このセクションには、複数の重い薬品戸棚、冷却器、分析機器が置かれるため、レールは約900ポンドを支えることができなければなりません。製作の面で無駄の多いことに加えて、カスタム油圧システムを配置すると、構造の剛性を損なうでしょう。」

Luigi とそのチームは、設置の容易さと位置決めエラーを吸収するシステム能力で傑出しているRollonCorporation(ローロン・コーポレーション)のCompact Rail リニアレールシステムを選びました。「Compact Rail は、構造的に優れたソリューションであることが証明されているだけでなく、パーツが頻繁にスライディングしたり、レールがミスアライメント(ずれ)に晒されたりする環境下での移動設備に適しています。」
「Compact Rail レールを台車枠及び3-ベアリングスライダーに取り付けるだけで、900ポンドの荷重に十分耐えることができるようになりました。このソリューションにより、移動式病院設備用に3平方メートル以上の追加スペースを構成することができました。これは、価格とともに、顧客を納得させるものでした。」

Progettare_unita_medicali_mobili_con_i_sistemi_di_guide_lineari_3_Rollon

Rollon Corporation(ローロン・コーポレーション)地方セールスマネージャーであるThomasOsygus氏は、「Compact Rail は、取付面の実際の平行度に関係なくスムーズな移動を確保できるよう設計されているため、SPEVCO社指定アプリケーションにとって理想的なソリューションでした」と述べています。

「さらに、Rollonは、Compact Rail 製品プロファイル内にレール軌道面を取り入れました。これは、限られた空間内にレールとスライダーを取り付けることができるようにしながら、軌道面を損傷や汚染から保護する構造となっています。スプリングで予圧をかけたワイパーをヘッダーとサイドスライダーシールと一体化したので、本レールは、汚染度の高い環境に晒されるような車両に最適となっています。」

 

コンパクトレールソリューションについて詳しく知る。

ウェビナーを閲覧する

 

 

 

コメントを残す