Rollon è una delle principali realtà a livello internazionale nella fornitura di soluzioni di movimentazione lineare, ovvero guide lineari, telescopiche, attuatori e sistemi di movimentazione complessi come i grandi portali. Il modo in cui operiamo è molto semplice: ci mettiamo in ascolto dei nostri interlocutori principali, ovvero progettisti e designer industriali, ne cogliamo i bisogni, le esigenze, le difficoltà e i dubbi e – come ci mettessimo accanto a loro durante ogni giornata di lavoro - li accompagniamo nella scelta del miglior prodotto possibile per la loro prossima applicazione di movimentazione. Lo facciamo perché siamo perfettamente consci di quali siano le loro esigenze e le loro difficoltà e, da questa profonda conoscenza, stimoliamo in loro alcune riflessioni tecnologiche rispetto ai punti di vista da tenere in considerazione con l’unico obiettivo di consentire loro di realizzare applicazioni migliori e, così, raggiungere i loro obiettivi.
              
            Guide Lineari
Di quanta precisione ho realmente bisogno? Ecco una domanda interessante per un progettista industriale di sistemi di moto lineare. Perché? Perché non sempre una maggior precisione si traduce in migliori performance. La precisione infatti richiede un surplus di complessità che incide sul costo...
              
            Guide Lineari
Nell’economia di scala della produzione industriale operare scelte corrette in fase di sviluppo degli impianti produttivi può determinare risparmi considerevoli, maggiore efficienza e produttività. Portiamo un esempio concreto e reale che ben rende il tipo di risparmio che è possibile ottenere...
              
            Guide Lineari
In alcuni settori e applicazioni le sollecitazioni a cui è sottoposta una soluzione di moto lineare sono enormi. Vibrazioni, attriti, carichi da sostenere senza deformarsi, sono solo alcune delle variabili in gioco in grado di accorciare – anche sensibilmente – la vita di una guida lineare.
              
            Guide Lineari, Guide Telescopiche
Nell’ambito delle lavorazioni industriali di alimenti e bevande, la sicurezza alimentare riveste un ruolo prioritario: non basta selezionare un dispositivo di movimentazione capace di assicurare un funzionamento regolare e affidabile alle macchine; è altrettanto essenziale contare sulla resistenza...
              
            Attuatori Lineari, Robotica, Sistemi Multi-Asse
L’automazione industriale non è più né un’opinione, né un’opzione. È un dato di fatto. Come tale aumenta la complessità per progettisti e designer industriali chiamati a progettare nuove soluzioni capaci di migliorare i processi, renderli più produttivi, efficienti ed efficaci.
              
            Guide Lineari
Al momento di scegliere una guida lineare per applicazioni che non richiedono altissima precisione, molti progettisti scelgono in automatico una guida profilata. Così facendo, tuttavia, non considerano alcune guide lineari che possono essere molto più vantaggiose – anche a livello economico -...
              
            Guide Lineari
Movimentare un carico pesante con una guida lineare in un’applicazione impegnativa non è semplice e le opportunità sono limitate. Spesso si scelgono guide profilate adatte ai carichi gravosi che, tuttavia, generano problemi di disallineamento e non si prendono in considerazione altre guide capaci...
              
            Attuatori Lineari
La selezione, il dimensionamento e l’applicazione degli attuatori lineari implicano numerose variabili, che spaziano dalla lunghezza della corsa e il ciclo di lavoro alle esigenze di precisione e accuratezza. L’identificazione dell’attuatore più adatto all’applicazione specifica dipende...
              
            Guide Lineari
I progettisti di sistemi di automazione spesso puntano tutto sulla velocità, quando l'accelerazione è ciò che conta davvero. Leggendo le specifiche di qualsiasi guida lineare prima o poi si incontra un dato sulla velocità massima. È una specifica importante, ma non quanto pensano molti. La velocità...
              
            Attuatori Lineari, Sistemi Meccanicamente Integrati, Robotica, Sistemi Multi-Asse
Molte attività automatizzate nei settori automobilistico, elettronico e dei beni di consumo sono svolte da sofisticati robot antropomorfi progettati per eseguire operazioni molto precise velocemente. Se, tuttavia, può essere vantaggioso spostare questi robot in diverse posizioni nel layout...