Rollon è una delle principali realtà a livello internazionale nella fornitura di soluzioni di movimentazione lineare, ovvero guide lineari, telescopiche, attuatori e sistemi di movimentazione complessi come i grandi portali. Il modo in cui operiamo è molto semplice: ci mettiamo in ascolto dei nostri interlocutori principali, ovvero progettisti e designer industriali, ne cogliamo i bisogni, le esigenze, le difficoltà e i dubbi e – come ci mettessimo accanto a loro durante ogni giornata di lavoro - li accompagniamo nella scelta del miglior prodotto possibile per la loro prossima applicazione di movimentazione. Lo facciamo perché siamo perfettamente consci di quali siano le loro esigenze e le loro difficoltà e, da questa profonda conoscenza, stimoliamo in loro alcune riflessioni tecnologiche rispetto ai punti di vista da tenere in considerazione con l’unico obiettivo di consentire loro di realizzare applicazioni migliori e, così, raggiungere i loro obiettivi.
              
            Attuatori Lineari
Il celebre store, meta di migliaia di appassionati di fotografia, implementa le soluzioni di movimentazione Rollon per gestire la consegna dei suoi prodotti all’interno del punto vendita.
              
            Attuatori Lineari
L’azionamento di un attuatore influisce direttamente sulle performance del sistema. Come si individua quindi quello più adatto?
Quando ci si imbatte nella scelta di un attuatore lineare la prima domanda da porsi è: “Che tipo di azionamento mi occorre?”.
Gli attuatori lineari vengono principalmente...
              
            Attuatori Lineari, Sistemi Meccanicamente Integrati
Negli ultimi anni Rollon ha intrapreso un efficace processo di sviluppo che ha permesso di creare soluzioni per studiate per l’automazione industriale e la meccanica integrata di sistemi. La gamma di prodotti è stata ampliata con soluzioni sempre più complesse, tecnologicamente avanzate e con una...
              
            Guide Telescopiche
Qual è la sfida più impegnativa a cui può essere sottoposta una guida lineare telescopica? Certamente la movimentazione di un peso a sbalzo: una condizione piuttosto comune in molti contesti produttivi e in alcune applicazioni. La guida deve garantire rigidità, assenza di flessione e un movimento...
              
            Attuatori Lineari, Robotica
Le specifiche costruttive, per i fornitori di attrezzature di produzione della moderna industria manifatturiera, sono progressivamente divenute sempre più esigenti. Capacità di carico, cicliche, ripetibilità di posizionamento nelle attrezzature deputate alla movimentazione lineare si associano ad...
              
            Attuatori Lineari
Come scegliere il giusto attuatore per diverse applicazioni? La selezione e il dimensionamento di assi lineari richiedono di prendere in considerazione numerose variabili: gestione dei carichi e dei momenti, lunghezza della corsa, movimentazioni sull’asse verticale, tipologia di azionamento e cosi...
              
            Guide Telescopiche
Nel settore aeronautico la fibra di carbonio è diventata un materiale molto diffuso tra i costruttori, alla costante ricerca di soluzioni per ottimizzare la leggerezza e il consumo di carburante dei velivoli. Tuttavia il trattamento della fibra di carbonio, specie quando utilizzata in parti...
              
            Attuatori Lineari
Pactiv, uno dei più grandi produttori mondiali di confezioni per il cibo, ha rinnovato il proprio sistema di controllo multilinea per identificare e scartare le confezioni di uova difettose, connettendo gli elementi utilizzati per deviare il flusso di prodotti a una serie di attuatori in numero...
              
            Guide Lineari
Una delle maggiori esigenze che i progettisti industriali di sistemi di movimentazione si trovano a soddisfare, è quella della gestione del disallineamento. Alcune tipologie di guide, tipicamente quelle a ricircolo di sfere, richiedono infatti un elevatissimo grado di precisione nell’installazione...
              
            
Quanto dovrebbe incidere la capacità di gestione del disallineamento di una guida lineare quando designer e progettisti si trovano di fronte a un nuovo progetto applicativo? La risposta è molto, in particolare quando l’applicazione da realizzare non richiede una precisione rigorosa tale da auto...