---
title: Sistemi di guide lineari, come combinare caratteristiche diverse
description: Una delle maggiori esigenze che i progettisti di sistemi di movimentazione si trovano a soddisfare è la gestione del disallineamento. Ne parliamo qui.
image: https://blog.rollon.com/hubfs/Immagini%20articoli/Sistemi%20di%20guide%20lineari%2c%20come%20combinare%20caratteristiche%20diverse_Ambiente%20Load%20utensili_Rollon.jpg
---

[![](https://blog.rollon.com/hubfs/Loghi/Logo%20Rollon.png)](https://blog.rollon.com/it)

## ARTICOLI

# Sistemi di guide lineari, come combinare caratteristiche diverse

![](https://blog.rollon.com/hubfs/Immagini%20articoli/Sistemi%20di%20guide%20lineari%2c%20come%20combinare%20caratteristiche%20diverse_Ambiente%20Load%20utensili_Rollon.jpg)

[Guide Lineari](https://blog.rollon.com/it/tag/guide-lineari)

### Sistemi di guide lineari, come combinare caratteristiche diverse

 15 apr, 2021

Una delle maggiori esigenze che i progettisti industriali di sistemi di movimentazione si trovano a soddisfare, è quella della [gestione del disallineamento](https://blog.rollon.com/it/gestire-il-disallineamento-nel-moto-lineare). Alcune tipologie di guide, tipicamente quelle a ricircolo di sfere, richiedono infatti un elevatissimo grado di precisione nell’installazione e montaggio, per ottenere il quale è spesso necessario incorrere in spese extra per predisporre e rettificare le superfici di appoggio.

Sviluppare un’applicazione contenendo le spese è invece possibile combinando, nella giusta configurazione, guide che offrono caratteristiche diverse e possono garantire stabilità, resistenza, precisione e ripetibilità del movimento e, appunto, andare a **compensare disallineamenti radiali** anche importanti. Per saperne di più, leggi anche l'articolo ["Contenere il costo dell’applicazione con le giuste guide lineari"](https://blog.rollon.com/it/contenere-il-costo-dellapplicazione-con-le-giuste-guide-lineari).

 

## T+U: la combinazione efficiente

In un’applicazione installata presso un nostro cliente le esigenze da soddisfare erano molteplici. La combinazione di guide lineari con **profilo a T** e con **profilo a U** è riuscita a combinare efficacemente parametri di:

- precisione
- accuratezza 
- gestione della velocità 
- gestione del disallineamento 
- gestione della contaminazione da polvere di vetro generata dalla lavorazione. 

![Sistemi di guide lineari_ Profili T K U_Rollon](https://blog.rollon.com/hs-fs/hubfs/Immagini%20articoli/Sistemi%20di%20guide%20lineari_%20Profili%20T%20K%20U_Rollon.jpg?width=1200&name=Sistemi%20di%20guide%20lineari_%20Profili%20T%20K%20U_Rollon.jpg)

*Esempi di guide lineari con profilo a T e a U*

### Vediamo come

Da un lato vi era la necessità di **sostenere radialmente il peso** di una testa laser di circa 10 kilogrammi per l’incisione di particolari su bicchieri in vetro. La testa era movimentata con velocità di circa 1,8 metri per secondo.

La **precisione nel posizionamento della testa** era essenziale per garantire la qualità della lavorazione. 

Dall’altro vi era la necessità di assicurare un **autoallineamento** (anche in condizioni di mancato parallelismo delle guide) per **ridurre i costi applicativi**.

Combinando una guida con profilo a T e una con profilo a U, questi risultati sono stati raggiunti.

 

### La guida a T: precisione e accuratezza

La guida a T è stata installata nella parte superiore dell’applicazione. Su questa guida insiste la maggior parte del carico della testa ed è chiamata a garantire precisione e accuratezza al suo movimento. Il profilo della guida, infatti, introduce rigidità annullando i movimenti radiali e laterali involontari del cursore. 

 

![Sistemi di guide lineari_Compensazione Disallineamento_Compact Rail Plus_Rollon](https://blog.rollon.com/hs-fs/hubfs/Immagini%20articoli/Sistemi%20di%20guide%20lineari_Compensazione%20Disallineamento_Compact%20Rail%20Plus_Rollon.png?width=1200&name=Sistemi%20di%20guide%20lineari_Compensazione%20Disallineamento_Compact%20Rail%20Plus_Rollon.png)

*Compensazione del disallineamento con le guide lineari Rollon*

 

### La guida a U per gestire i disallineamenti

La guida con profilo a U è stata invece collocata nella parte inferiore. Essa permette al cursore di scorrere liberamente permettendo di gestire mancati parallelismi che possono arrivare a 4 mm sulle piste fino a 4 metri di lunghezza.

La combinazione di guide con profili diversi e caratteristiche peculiari ha permesso di ottenere un’applicazione semplice ma efficace, **senza caricare di costi extra** (come quelli necessari per implementare con i corretti parametri di precisione una guida a ricircolo di sfere) l’intera struttura. Per un approfondimento sulle guide lineari, vai alla [pagina dei nostri prodotti](https://lp.rollon.com/it/pillar-linear-line). 

 

## L’importanza di gestire la contaminazione

Una delle richieste più sfidanti dell’intera applicazione era la **gestione della contaminazione** da polvere di vetro.

La presenza di contaminante sulla guida può a lungo andare incidere negativamente sullo scorrimento del cursore caricando, quindi, l’applicazione di costi di manutenzione extra.

![Sistemi di guide lineari_Machine tool protection opening, sliding monitor, roof expansion_Rollon](https://blog.rollon.com/hs-fs/hubfs/Immagini%20articoli/Sistemi%20di%20guide%20lineari_Machine%20tool%20protection%20opening%2c%20sliding%20monitor%2c%20roof%20expansion_Rollon.jpg?width=1200&name=Sistemi%20di%20guide%20lineari_Machine%20tool%20protection%20opening%2c%20sliding%20monitor%2c%20roof%20expansion_Rollon.jpg)

### Compact Rail: perché scegliere le guide lineari di Rollon

Le guide lineari a cuscinetti, come la **Compact Rail**, risultano estremamente più efficaci di altre guide a sfere nella gestione delle impurità, grazie a diversi fattori che entrano in gioco (leggi anche l'articolo ["Compact Rail Plus: libertà al moto lineare"](https://blog.rollon.com/it/compact-rail-plus-libert%C3%A0-al-moto-lineare)):

- diametro degli elementi volventi sensibilmente più grande (fino a un pollice di diametro) che permette di superare agevolmente gli ostacoli presenti in pista.
- possibilità di prevedere dispositivi di protezione e rimozione delle impurità dalle piste di rotolamento. 

che rendono questa tipologie di guide particolarmente **performanti in ambienti sporchi** e in condizioni di lavoro in cui la gestione del disallineamento è una prerogativa importante. Ne parliamo anche nell'articolo ["Ridurre l'usura delle guide lineari"](https://blog.rollon.com/it/ridurre-lusura-delle-guide-lineari).

 

![Sistemi di guide lineari, come combinare caratteristiche diverse_Compact Rail Plus_Rollon](https://blog.rollon.com/hs-fs/hubfs/Immagini%20articoli/Sistemi%20di%20guide%20lineari%2c%20come%20combinare%20caratteristiche%20diverse_Compact%20Rail%20Plus_Rollon.jpg?width=1200&name=Sistemi%20di%20guide%20lineari%2c%20come%20combinare%20caratteristiche%20diverse_Compact%20Rail%20Plus_Rollon.jpg)

*Compact Rail Plus, la guida Rollon per gestire il disallineamento*

 

Vuoi saperne di più sul vantaggio che può offrire una guida o un sistema di guide in grado di gestire il disallineamento radiale e assiale?

Guarda il webinar su Compact Rail, la guida lineare Rollon ideale per compensare il disallineamento.

[![GUARDA IL WEBINAR](https://hubspot-no-cache-eu1-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/7113175/5ccd3df4-bc43-4602-b568-2456f1f97094.png)](https://hubspot-cta-redirect-eu1-prod.s3.amazonaws.com/cta/redirect/7113175/5ccd3df4-bc43-4602-b568-2456f1f97094)

### Potrebbero interessarti

[Tecnologia nello spettacolo: guide lineari Speedy Rail di Rollon](https://blog.rollon.com/it/speedy-rail-quando-la-tecnologia-e-uno-spettacolo)

[Speedy Rail di Rollon: zero lubrificazione e bassa rumorosità](https://blog.rollon.com/it/speedy-rail-di-rollon-zero-lubrificazione-e-bassa-rumorosita)

[Guide lineari Rollon TEN30K per il mondo del caminetto](https://blog.rollon.com/it/guide-lineari-rollon-per-il-mondo-del-caminetto)

[Progettare unità medicali mobili con i sistemi di guide lineari](https://blog.rollon.com/it/progettare-unita-medicali-mobili-con-i-sistemi-di-guide-lineari)

[Intralogistica: consegne puntuali con le Guide Rollon](https://blog.rollon.com/it/intralogistica-consegne-puntuali-con-le-guide-rollon)

### Lascia un commento

#### Ultimi articoli

[Vantaggi per l'automazione con l'uso del settimo asse](https://blog.rollon.com/it/settimo-asse-un-vantaggio-per-l-automazione)

[Tecnologia nello spettacolo: guide lineari Speedy Rail di Rollon](https://blog.rollon.com/it/speedy-rail-quando-la-tecnologia-e-uno-spettacolo)

[Automazione dello stampaggio plastico: gli Attuatori Rollon](https://blog.rollon.com/it/automazione-dello-stampaggio-plastico-gli-attuatori-rollon)

[Speedy Rail di Rollon: zero lubrificazione e bassa rumorosità](https://blog.rollon.com/it/speedy-rail-di-rollon-zero-lubrificazione-e-bassa-rumorosita)

#### Argomenti

- [Guide Lineari (23)](https://blog.rollon.com/it/tag/guide-lineari)
- [Attuatori Lineari (15)](https://blog.rollon.com/it/tag/attuatori-lineari)
- [Guide Telescopiche (8)](https://blog.rollon.com/it/tag/guide-telescopiche)
- [Robotica (5)](https://blog.rollon.com/it/tag/robotica)
- [Sistemi Multi-Asse (4)](https://blog.rollon.com/it/tag/sistemi-multi-asse)
- [Sistemi Meccanicamente Integrati (2)](https://blog.rollon.com/it/tag/sistemi-meccanicamente-integrati)
- [Automazione (1)](https://blog.rollon.com/it/tag/automazione)

![Webinar](https://blog.rollon.com/hubfs/Banner%20prodotti%20da%20promuovere/webinar.png)

##### Stai utilizzando la guida giusta per i tuoi progetti?

**Rollon presenta la nuova generazione delle proprie guide lineari a cuscinetti con una capacità unica di gestire il disallineamento delle superfici di montaggio.**

[GUARDA IL WEBINAR](https://lp.rollon.com/it/webinar-on-demand-compact-rail?utm_campaign=Lead&utm_source=sidebar-blog)

#### Gli articoli più letti

[Guide Lineari a cuscinetti: caratteristiche e campi di applicazione](https://blog.rollon.com/it/guide-lineari-a-cuscinetti-caratteristiche-e-campi-di-applicazione)

[Moto lineare con ingombri minimi grazie agli attuatori telescopici](https://blog.rollon.com/it/attuatori-telescopici-moto-lineare-efficace-con-ingombri-minimi)

[Guide lineari Rollon TEN30K per il mondo del caminetto](https://blog.rollon.com/it/guide-lineari-rollon-per-il-mondo-del-caminetto)

[Guide Lineari per le porte di protezione delle macchine utensili](https://blog.rollon.com/it/guide-lineari-per-le-porte-di-protezione-delle-macchine-utensili)

- [Linear Line](https://blog.rollon.com/tag/guide-lineari)
- [Telescopic Line](https://blog.rollon.com/tag/guide-telescopiche)
- [Linear Actuators](https://blog.rollon.com/tag/attuatori-lineari)
- [Actuator System Line](https://blog.rollon.com/it/tag/sistemi-multi-asse)

<https://www.linkedin.com/company/rollonspa/> <https://www.youtube.com/user/RollonGroup?sub_confirmation=1>

 © Rollon S.p.A. Via Trieste 26 20871 Vimercate (MB) | C. Fiscale e P. Iva 05999150963 | Cap. Sociale € 11.365.026,00 REA MB-1857623

[Privacy Policy](https://blog.rollon.com/hubfs/Policy%20Privacy/2020_06%20informativa%20privacy%20IT.doc.pdf)