VERFASSER

Team Rollon
Team Rollon

Rollon ist ein international führender Anbieter von linearen Bewegungslösungen, d.h. von Linear- und Teleskopführungen, Linearachsen und komplexen Handlingsystemen wie z.B. großen Portalsystemen. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist sehr einfach: Wir hören unseren Hauptpartnern, d.h. Planern und Industriedesignern, zu, erfassen ihre Bedürfnisse, Anforderungen, Schwierigkeiten und Zweifel und unterstützen sie bei der Auswahl des bestmöglichen Produkts für ihre nächste Anwendung - als wären wir jeden Arbeitstag an ihrer Seite. Wir tun dies, weil wir genau wissen, was ihre Bedürfnisse und Schwierigkeiten sind, und inspirieren sie mit diesem fundierten Wissen zu einigen technologischen Überlegungen in Bezug auf die zu beachtenden Gesichtspunkte mit dem einzigen Ziel, sie in die Lage zu versetzen, bessere Anwendungen zu erstellen und auf diese Weise ihre Ziele zu erreichen. Die Effizienz und Leistung jeder Anwendung steht nie in Frage. Aber welche anderen Variablen sollten berücksichtigt werden, damit die Produktionseffizienz nicht die konstruktive, wirtschaftliche und wartungsbezogene Effizienz aus den Augen verliert? Wir haben gelernt, diese und andere Fragen zu beantworten.

NEUE ARTIKEL

Linearachsen für Laborroboter

Linearachsen, Laborroboter, Precision System

Linearachsen für Laborroboter

Bioprinting ist ein spezielles Tissue-Engineering-Verfahren, dem das bekannte Prinzip des Rapid Prototyping zugrunde liegt. Mit Hilfe des Bioprintings lassen sich prinzipiell auch komplexe 3D-Gewebe aus unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Zelltypen aufbauen. Für die Herstellung...

1 Nov, 2022 0 Bemerkungen
Fabrikautomation mit Lineartechnik

Lineartechnik, 7.Achse, Mehrachssysteme, Fabrikautomation

Fabrikautomation mit Lineartechnik

Um die spezifischen industriellen Aufgaben im Bereich Fabrikautomation zu erfüllen, sind zunehmend individualisierte Systemlösungen gefordert. Diese lassen sich oft durch eine Kombination von Linearbewegungen sehr wirtschaftlich und zuverlässig realisieren, zum Beispiel mit Hilfe von kartesischen...

27 Okt, 2022 0 Bemerkungen
Lagerlogistik: Teleskopschienen für Ladungsträger

Lineartechnik, Teleskopschienen Ladungsträger, Ladungsträger, Hegra Rail, Light Rail

Lagerlogistik: Teleskopschienen für Ladungsträger

Teileserien von OEM-Lieferanten, beispielsweise für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, oder vormontierte Baugruppen müssen meist Just-in-Sequenz beim Kunden für den Montageprozess bereitgestellt werden. Für diese Aufgabe haben sich in der Lagerlogistik maßgeschneiderte wiederverwendbare...

13 Okt, 2022 0 Bemerkungen
Linearführungen und Schneckenpumpen

Linearführungen, X-Rail

Linearführungen und Schneckenpumpen

Hersteller von Spezialprodukten finden am Markt oft keine einbaufertigen Lösungen, da ihre Maschinen meist so speziell sind, dass Standardprodukte nicht weiterhelfen. So erging es auch einem niederländischen Unternehmen, das Schneckenpumpen für die Wasserförderung herstellt. Die Schneidmaschine,...

11 Okt, 2022 0 Bemerkungen
Linearachsen mit Zahnstange: Profis für lange Hübe & schwere Lasten

Linearachsen, 7.Achse, Linearachsen Zahnstange, Zahnstangenantrieb, Mehrachssysteme, Robot Transfer Unit (RTU), Tecline

Linearachsen mit Zahnstange: Profis für lange Hübe & schwere Lasten

Je nach Applikation werden Linearachsen entweder durch einen Zahnriemen, eine Zahnstange oder einen Kugelgewindetrieb ausgestattet. Welches Antriebssystem das richtige ist, hängt von den individuellen Anforderungen der Anwendung ab. Geht es um lange Hübe, schwere Lasten oder den Einsatz mehrerer...

19 Sep, 2022 0 Bemerkungen
Lineartechnik für medizintechnische Anwendungen

Linearführungen, Actuator System Line, Compact Rail, Medizintechnik, Lineartechnik, Telescopic Rail, Mono Rail, X-Rail, Curviline

Lineartechnik für medizintechnische Anwendungen

Bestandteil vieler Maschinen und Geräte im Gesundheitswesen ist Lineartechnik. Diese ist zwar für das menschliche Auge zunächst unsichtbar, aber von entscheidender Bedeutung für die Funktionalität, Effizienz und Zuverlässigkeit medizintechnischer Anwendungen. Damit trägt sie maßgeblich zu mehr...

15 Sep, 2022 0 Bemerkungen
Linearführungen für den Sonderfahrzeugbau: Bestattungswagen

Linearführungen, Compact Rail, Lineartechnik, Fahrzeugtechnik, Sonderfahrzeuge

Linearführungen für den Sonderfahrzeugbau: Bestattungswagen

Wenn es um das Ein- und Ausladen von Särgen in ein Bestattungsfahrzeug geht, leisten Linearführungen gute Dienste. Für den Einsatz in den Sonderfahrzeugen sollten sie möglichst kompakt, robust und geräuscharm sein. Bis zu zwölf der Führungsschienen pro Bestattungswagen oder Bestattungstransporter...

12 Sep, 2022 0 Bemerkungen
Wie die Fahrzeugtechnik vom Einsatz leistungsstarker Lineartechnik profitiert

Linearführungen, Compact Rail, Teleskopschienen, Lineartechnik, Telescopic Rail, X-Rail, Fahrzeugtechnik, Sonderfahrzeuge

Wie die Fahrzeugtechnik vom Einsatz leistungsstarker Lineartechnik profitiert

Viele Anwendungen in Nutzfahrzeugen wären ohne Lineartechnik undenkbar: Sie ermöglicht die Sitzverstellung in Baggern und Walzen, erleichtert die Handhabung von Patiententragen in Krankenwagen oder sorgt für den schnellen Zugriff von Feuerwehrleuten auf ihr Material. Für die Entwicklung von...

5 Sep, 2022 0 Bemerkungen
Lineartechnik für den Flugzeugbau

Linearführungen, Teleskopschienen, Lineartechnik, Flugzeugbau

Lineartechnik für den Flugzeugbau

In der Luftfahrt zählt jedes Gramm, denn weniger Gewicht bedeutet weniger Treibstoff und damit geringere Kosten. Gerade beim Interior Design des Flugzeugs, wo viele Teile hundert- oder tausendfach eingebaut werden, lässt sich mit dem richtigen Design viel herausholen. Bei Optik, Komfort und...

2 Sep, 2022 0 Bemerkungen
Container mithilfe von Linearführungen entladen

Linearführungen, Logistik, Profilschienenführungen, Mono Rail

Container mithilfe von Linearführungen entladen

Container gehören im globalen Handel zu den wichtigsten Transportbehältern. Bei der Mehrheit befindet sich der Inhalt jedoch nicht auf Paletten, sondern in Kartons oder Säcken. Das bedeutet, dass die Güter von Hand ausgeladen werden müssen. Wenn man bedenkt, dass das Entladen eines solchen...

15 Aug, 2022 0 Bemerkungen