Rollon ist ein international führender Anbieter von linearen Bewegungslösungen, d.h. von Linear- und Teleskopführungen, Linearachsen und komplexen Handlingsystemen wie z.B. großen Portalsystemen. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist sehr einfach: Wir hören unseren Hauptpartnern, d.h. Planern und Industriedesignern, zu, erfassen ihre Bedürfnisse, Anforderungen, Schwierigkeiten und Zweifel und unterstützen sie bei der Auswahl des bestmöglichen Produkts für ihre nächste Anwendung - als wären wir jeden Arbeitstag an ihrer Seite. Wir tun dies, weil wir genau wissen, was ihre Bedürfnisse und Schwierigkeiten sind, und inspirieren sie mit diesem fundierten Wissen zu einigen technologischen Überlegungen in Bezug auf die zu beachtenden Gesichtspunkte mit dem einzigen Ziel, sie in die Lage zu versetzen, bessere Anwendungen zu erstellen und auf diese Weise ihre Ziele zu erreichen. Die Effizienz und Leistung jeder Anwendung steht nie in Frage. Aber welche anderen Variablen sollten berücksichtigt werden, damit die Produktionseffizienz nicht die konstruktive, wirtschaftliche und wartungsbezogene Effizienz aus den Augen verliert? Wir haben gelernt, diese und andere Fragen zu beantworten.
Teleskopschienen, Linearauszüge
Linearauszüge für die industrielle Automation sind in den verschiedensten Ausführungen erhältlich, beispielsweise mit Rollen oder Kugeln, mit Teil-, Voll- oder Überauszug, aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium. Auch hinsichtlich Schienen- und Profilform, Konfiguration sowie Ausstattungsmerkmalen gibt...
Teleskopschienen, Hegra Rail, Schwerlastschienen Elektronikfertigung
Bestückungsautomaten in der Elektronikfertigung werden in der Regel von der Seite beladen und blockieren so Platz für andere Anlagen. Doch es geht auch anders. Ein Hersteller von Mess- und Steuerungsanlagen aus Rheinland-Pfalz hat für einen Kunden ein Modell entwickelt, das von vorne befüllt wird....
Linearführungen, X-Rail, Hitzebeständige Linearführungen für Kaminöfen
Linearführungen kommen nicht nur in industriellen Applikationen zum Einsatz, auch viele Heimanwendungen machen sich die Vorteile in Bezug auf Präzision, Festigkeit, Laufruhe und Zuverlässigkeit zunutze. Ein besonders anspruchsvolles Anwendungsfeld ist dabei das Bewegen der Türen an Kaminöfen....
Teleskopschienen, Hegra Rail, Teleskopschienen Flugzeugbau
Der Flugzeugbau ist ein sehr anspruchsvoller Sektor, der ein Höchstmaß an Leichtbau, Tragfähigkeit, Qualität und Ergonomie erfordert. Das gilt auch für die Lineartechnik. Gewichtsoptimierte Teleskopschienen, die gleichzeitig eine kompromisslose Stabilität und lange Haltbarkeit mitbringen, sind ein...
Teleskopschienen, kugelgeführte Teleskopschienen
Teleskopschienen finden sich in vielen industriellen Anwendungen und meistern dort die unterschiedlichsten Aufgaben. Typischerweise werden sie nach der Art ihres Auszugs klassifiziert: Teilauszug, Vollauszug bzw. Überauszug. Doch das sollte nicht das einzige Entscheidungskriterium sein. Auch die...
Linearführungen, Compact Rail, prismatische Führungen, Prismatic Rail, Lineartechnik Wasserstrahlschneiden
Wasserstrahlschneidanlagen erfordern robuste Linearführungen, die auch korrosiven Einsatzbedingungen mit abrasivem Schmutz und Feuchtigkeit widerstehen. Ein österreichischer Hersteller von Wasserstrahlschneidanlagen und Sondermaschinen setzt daher auf Lineartechnik von Rollon.
Robotik, 7.Achse, Cobots, Verfahrachsen Aluminium
Aluminium ist leicht, stabil, korrosionsbeständig, einfach zu verarbeiten sowie gut recyclebar und gehört damit zu den wichtigsten Werkstoffen der Industrie. Insbesondere für Bauteile in Leichtbauweise bietet das beliebte Metall über alle Branchen hinweg technologische wie wirtschaftliche Vorteile...
Linearachsen, Smart-System, Spritzguss Linearachsen
Der Spritzguss ist das gängigste Verarbeitungsverfahren in der Kunststoffindustrie. Es erlaubt absolute Designfreiheit hinsichtlich der Produktgestaltung, erfordert in der Regel keinerlei Nachbearbeitung des Formteils und lässt sich hervorragend in automatisierte Fertigungsprozesse integrieren. Zur...
Linearachsen, Robotik, Automatisierung, Mehrachssysteme, Linearachssystem Roboter
Geht es um die Automatisierung industrieller Prozesse wird schnell der Ruf nach Robotern laut. Doch nicht für alle Anwendungen sind Roboter die optimale Lösung. Vor allem bei höheren Anforderungen hinsichtlich Reichweite, Tragfähigkeit, Dynamik oder Bauraum gibt es sowohl technisch als auch...
Linearführungen, Teleskopschienen, Telescopic Rail, X-Rail, Curviline, Bogenführungen, Zuführung
Sollen Werkstücke automatisiert einer Bearbeitungsmaschine zugeführt werden, übernehmen in vielen Fällen Linearführungen den Transport. Erfolgt die Zuführung nicht über eine Gerade, sondern müssen Kurvenstrecken zurückgelegt werden, sind gebogene Linearführungen die Technologie der Wahl.