Container gehören im globalen Handel zu den wichtigsten Transportbehältern. Bei der Mehrheit befindet sich der Inhalt jedoch nicht auf Paletten, sondern in Kartons oder Säcken. Das bedeutet, dass die Güter von Hand ausgeladen werden müssen. Wenn man bedenkt, dass das Entladen eines solchen Containers bis zu 20 Personenstunden verlangt, kommen schnell hohe Kosten zusammen.
Ein niederländisches Unternehmen hat daher eine vollständig mechanisierte Lösung zum Entladen von Containern für Güter zu entwickelt, die nicht palettiert sind. Die Maschinen werden von nur einer Person bedient und benötigen für dieselbe Arbeit im Durchschnitt etwa eine Stunde. Bei 1.500 Containern pro Jahr entspricht das einer Einsparung von ein bis zwei Personenjahren. Das verkürzt auch die Standzeit des Aufliegers, auf dem der Container transportiert wird.
Beratung und Support im Bereich Lineartechnik
Das mechanisierte Entladen von Containern ist ein äußerst komplexes Gebiet, das sehr viel hochentwickelte Technologie einschließt. Denn jeder Container ist anders beladen. Die Umverpackungen haben unterschiedliche Formate und Gewichte und auch die Formen sind verschieden. Bei der Entwicklung ihrer Maschine war es den Niederländern daher wichtig, dass die Komponentenlieferanten neben den Produkten auch Mehrwert in Form von Beratung und Support bieten können. Im Bereich Linearführungen fiel die Wahl daher auf die Anwendungsspezialisten von Rollon, die unter anderem bei der Berechnung von Lebensdauer, zulässigen Kräften und Verformungen, Kraftverteilungen, Torsionskräften usw. unterstützend zur Seite standen. Darüber hinaus sind alle Arten von CAD-Daten verfügbar, wodurch sich die Komponenten schnell in Zeichnungspakete integrieren lassen. Die schnelle Lieferung und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis waren ebenfalls ausschlaggebend.

Linearführungen unterstützen beim Entladen von Containern
Der größte Teil der eingesetzten Linearführungen ist vom Typ Rollon Mono Rail, das sind Profilschienenführungen für höchste Präzision und Belastungen. Die Linearführungen werden sowohl für den Transport der Kartons oder Säcke als auch für alle ausfahrbaren Teile der Maschine, alle horizontalen und vertikalen Verstellungen (u. a. der Greifer) und alle Einschübe eingesetzt, in denen beispielsweise die Steuerung, die Elektrik, der Kompressor und das Hydraulikaggregat untergebracht sind.
Logistik bedeutet 24/7-Betrieb. Die Maschinen, Untersysteme und Komponenten müssen daher rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche funktionieren. Die Anforderungen an Robustheit, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Stoßfestigkeit der Linearführungen waren entsprechend hoch – Heimspiel für die Rollon Mono Rail. In dem selbstgeschmierten Führungswagen laufen vier Kugelreihen. Die Laufflächen von Läufer und Schienen sind geschliffen und gehärtet. Durch die Kugeln aus Stahl und dem speziellen Radius der Lauffläche trägt und transportiert dieses System schwere Lasten, weshalb diese Ausführungen auch vielfach im Maschinenbau und in der Robotik eingesetzt werden.
Möchten Sie mehr über die Vorteile der Mono Rail für Ihre Logistikanwendung erfahren?