ARTICOLI

Attuatori Lineari

Attuatori Lineari, Robotica, Sistemi Multi-Asse

Vantaggi per l'automazione con l'uso del settimo asse

Team Rollon 2 dic, 2021 0 Commenti

Senza dubbio, la tecnologia dell’automazione ha ormai trasformato nettamente le attività industriali.

Esempi concreti di tale evoluzione emergono in molteplici applicazioni: a esempio nelle linee di saldatura a punti, nei processi di assemblaggio e movimentazione dei materiali, dove robot...

Attuatori Lineari

Automazione dello stampaggio plastico: gli Attuatori Rollon

Team Rollon 14 ott, 2021 0 Commenti

I robot industriali impiegati per le fasi di carico e scarico delle presse a iniezione possono risultare estremamente costosi e meno flessibili di soluzioni collaborative o sviluppate internamente dall’azienda.

Attuatori Lineari

Applicazioni in spazi limitati con gli attuatori lineari

Team Rollon 26 ago, 2021 0 Commenti

Selezionare il giusto attuatore per un sistema di movimentazione lineare non è sempre facile. Se l’attuatore deve rientrare in uno spazio limitato o gestire carichi leggeri - come accade comunemente nei sistemi automatizzati che eseguono posizionamento, misurazione, dosaggio o altri tipi di...

Attuatori Lineari

Biostampante 3D con gli Attuatori lineari Rollon

Team Rollon 18 ago, 2021 0 Commenti

La produzione additiva sta rivoluzionando diversi settori, dal manufacturing all’edilizia, fino alle più innovative applicazioni in ambito medicale. La possibilità di sviluppare processi di prototipazione rapida offre notevoli vantaggi in termini di riduzione del time to market e...

Attuatori Lineari

Pick and place con sistema gantry Rollon: ecco perché conviene

Team Rollon 8 lug, 2021 0 Commenti

Decidere di implementare un sistema gantry oppure un robot per la propria applicazione produttiva non è così immediato come potrebbe sembrare.

Per automatizzare un'attività semplice, ma time consuming e potenzialmente pericolosa nella propria fabbrica, un'azienda che produce pannelli truciolari ha...

Attuatori Lineari

Le soluzioni Rollon per B&H a Manhattan

Team Rollon 10 giu, 2021 0 Commenti

Il celebre store, meta di migliaia di appassionati di fotografia, implementa le soluzioni di movimentazione Rollon per gestire la consegna dei suoi prodotti all’interno del punto vendita.

Attuatori Lineari

Quale azionamento scegliere per un attuatore?

Team Rollon 3 giu, 2021 0 Commenti

L’azionamento di un attuatore influisce direttamente sulle performance del sistema. Come si individua quindi quello più adatto?

Quando ci si imbatte nella scelta di un attuatore lineare la prima domanda da porsi è: “Che tipo di azionamento mi occorre?”.

Gli attuatori lineari vengono principalmente...

Attuatori Lineari, Sistemi Meccanicamente Integrati

Attuatori lineari per la meccanica integrata

Team Rollon 28 mag, 2021 0 Commenti

Negli ultimi anni Rollon ha intrapreso un efficace processo di sviluppo che ha permesso di creare soluzioni per studiate per l’automazione industriale e la meccanica integrata di sistemi. La gamma di prodotti è stata ampliata con soluzioni sempre più complesse, tecnologicamente avanzate e con una...

Attuatori Lineari, Robotica

Bartell Machinery utilizza i robot cartesiani

Team Rollon 12 mag, 2021 0 Commenti

Le specifiche costruttive, per i fornitori di attrezzature di produzione della moderna industria manifatturiera, sono progressivamente divenute sempre più esigenti. Capacità di carico, cicliche, ripetibilità di posizionamento nelle attrezzature deputate alla movimentazione lineare si associano ad...

Attuatori Lineari

Nove consigli per scegliere un attuatore

Team Rollon 4 mag, 2021 0 Commenti

Come scegliere il giusto attuatore per diverse applicazioni? La selezione e il dimensionamento di assi lineari richiedono di prendere in considerazione numerose variabili: gestione dei carichi e dei momenti, lunghezza della corsa, movimentazioni sull’asse verticale, tipologia di azionamento e cosi...