Teleskopschienen finden sich in vielen industriellen Anwendungen und meistern dort die unterschiedlichsten Aufgaben. Typischerweise werden sie nach der Art ihres Auszugs klassifiziert: Teilauszug, Vollauszug bzw. Überauszug. Doch das sollte nicht das einzige Entscheidungskriterium sein. Auch die Art der Wälzkörper ist von wesentlicher Bedeutung. Teleskopschienen gibt es in zwei Ausführungen: mit Rollen und mit Kugeln. Doch welche Variante ist für welche Anwendung die passende? Ein Blick auf die Vorteile von rollen- und kugelgeführten Teleskopschienen gibt Aufschluss.

Kugelgeführte Teleskopschienen
Die Mehrheit der Teleskopschienen ist kugelgeführt. Kugeln haben eine größere Auflagefläche als Rollen. Dadurch können sie höhere Belastungen aufnehmen. Auch bei maximaler Belastung weisen sie nur eine minimale Durchbiegung auf. Das ist für viele Anwendungen von Vorteil. Zudem sind sie besonders langlebig.
Die Auswahl der geeigneten kugelgeführten Teleskopschiene erfolgt anhand der Belastung und der maximal zulässigen Durchbiegung im ausgefahrenen Zustand. Dabei hängt die Tragzahl einer Teleskopschiene von zwei Faktoren ab: der Tragfähigkeit des Kugelkäfigs und der Steifigkeit des Zwischenelementes. Bei eher kurzen Hüben wird die Tragzahl von der Belastbarkeit des Kugelkäfigs bestimmt, bei mittleren und großen Hüben von der Steifigkeit des Zwischenelementes. Für eine höhere Steifigkeit werden statt eines Vollauszugs oft zwei Teilauszüge, die mit einem stabilen Zwischenelement miteinander verbunden sind, verwendet.
Kugelgeführte Teleskopschienen eignen sich für eine Vielzahl an Anwendungen. Ob Logistik, Maschinen- und Anlagenbau, Verpackungsmaschinen oder Fahrzeugtechnik: Die hochbelastbaren Auszüge sind überall dort gefragt, wo eine hohe Tragfähigkeit, eine lange Lebensdauer und eine große Zuverlässigkeit gefordert sind.
Die Vorteile von kugelgeführten Teleskopschienen:
- Hohe Tragfähigkeit
- Hohe Belastbarkeit
- Hohe Steifigkeit
- Lange Lebensdauer
- Unempfindlich gegenüber grobem Schmutz

Rollengeführte Teleskopschienen
Sind eine hohe Dynamik oder Schmutzunempfindlichkeit von zentraler Bedeutung, sind Rollensysteme klar im Vorteil. Mit rollengeführten Teleskopen lassen sich höhere Geschwindigkeiten und Beschleunigungen realisieren als mit kugelgeführten. Darüber hinaus können sie dank der Rollen mit feinem Schmutz besser umgehen und sind leichter zu reinigen. Im Lebensmittelbereich wird der Einsatz von Rollenführungen daher oftmals sogar vorgeschrieben. Rollen-Teleskope punkten außerdem mit einer geringeren Geräuschentwicklung. Die Leichtgängigkeit lässt sich über exzentrische und/oder konzentrische Rollen einstellen.
Rollengeführte Teleskopschienen eignen sich hervorragend für automatisierte Anwendungen in der Industrie, bei denen eine hohe Zyklenzahl, eine lange Lebensdauer und ein geringer Wartungsaufwand im Fokus stehen. Dank des fehlenden Kugelkäfigs sind sie darüber hinaus eine ideale Wahl für vertikale oder variable Hubanwendungen und den Einsatz in schmutzigen Umgebungen.
Die Vorteile von rollengeführten Teleskopschienen:
- Hohe Dynamik
- Fähigkeit zur Selbstausrichtung
- Für vertikale und variable Hübe geeignet
- Geräuscharmer Betrieb
- Einstellbarkeit der Rollen
- Ideal in schmutzigen Umgebungen dank großer Rollen
Rolle oder Kugel? Die Anwendung bestimmt die Art der Wälzkörper.
Zusammengefasst lässt sich festhalten: Welche Art Wälzkörper die richtige ist, hängt von den Anforderungen der Anwendung ab. Zwar dominieren kugelgeführte Teleskopschienen den Markt, dennoch sollten die Vorteile rollengeführter Teleskope nicht außer Acht gelassen werden. Kugel-Teleskope sind belastbarer, steifer und langlebiger als rollgenführte. Dafür haben Rollon-Teleskope in puncto Dynamik, Schmutzunempfindlichkeit, Geräuschentwicklung, Vielseitigkeit und Selbstausrichtung die Nase vorn. Die Frage „Rolle oder Kugel?“ lässt sich also nicht pauschal beantworten, sondern ist in vielen Fällen auch ein Abwägen mehrerer Kriterien. Letztendlich bestimmt die Applikation die Wahl der passenden Teleskopschiene.

Für jede Anwendung die passende Teleskopschiene
Als Spezialist für lineare Bewegungssysteme bietet Rollon sowohl rollen- als auch kugelgeführte Teleskopschienen. Die kompakten Auszüge zeichnen sich durch eine geringe Durchbiegung – auch in Situationen mit hoher Belastung –, Langlebigkeit zu wirtschaftlichen Konditionen sowie einen besonders leichten, zuverlässigen Lauf aus und sind in vielen Anwendungen zuhause. Im Bereich kugelgeführter Teleskopschienen umfasst das Portfolio drei Produktfamilien. Die Telescopic Rail ist der Spezialist für schwere Lasten, die Hegra Rail punktet mit einer besonders großen Vielseitigkeit und die Light Rail wartet mit Leichtbauweise auf. Die Teleskopschienen der Telerace verfügen dagegen über Rollen mit ein- oder doppelreihigen Kugellagern. Das ermöglicht es ihnen, vertikale und variable Hübe auszuführen.
Möchten Sie mehr über die Unterschiede und Vorteile von rollen- und kugelgeführten Teleskopschienen erfahren?