ARTIKEL

Linearachsen

Linearführungen, Linearachsen, Teleskopschienen, Lineartechnik, bidirektional

Werkzeugmaschinen: Maschinentüren schnell und sicher mit Lineartechnik bewegen

Team Rollon 20 Nov. 2023 0 Bemerkungen

Maschinentüren schützen das Innere von Werkzeugmaschinen vor äußeren Einflüssen und sorgen dafür, dass Verunreinigungen wie Späne, Feinstaub, Kühlschmierstoff oder Metallsplitter sowie Geräusche, die während der Bearbeitung entstehen, nicht nach außen gelangen. Das Öffnen und Schließen der...

Linearachsen, Smart-System, Spritzguss Linearachsen

Linearachsen im Spritzguss: Eine robuste und wirtschaftliche Lösung

Team Rollon 30 Nov. 2022 0 Bemerkungen

Der Spritzguss ist das gängigste Verarbeitungsverfahren in der Kunststoffindustrie. Es erlaubt absolute Designfreiheit hinsichtlich der Produktgestaltung, erfordert in der Regel keinerlei Nachbearbeitung des Formteils und lässt sich hervorragend in automatisierte Fertigungsprozesse integrieren. Zur...

Linearachsen, Robotik, Automatisierung, Mehrachssysteme, Linearachssystem Roboter

Linearachssystem statt Roboter?

Team Rollon 17 Nov. 2022 0 Bemerkungen

Geht es um die Automatisierung industrieller Prozesse wird schnell der Ruf nach Robotern laut. Doch nicht für alle Anwendungen sind Roboter die optimale Lösung. Vor allem bei höheren Anforderungen hinsichtlich Reichweite, Tragfähigkeit, Dynamik oder Bauraum gibt es sowohl technisch als auch...

Linearachsen, Laborroboter, Precision System

Linearachsen für Laborroboter

Team Rollon 1 Nov. 2022 0 Bemerkungen

Bioprinting ist ein spezielles Tissue-Engineering-Verfahren, dem das bekannte Prinzip des Rapid Prototyping zugrunde liegt. Mit Hilfe des Bioprintings lassen sich prinzipiell auch komplexe 3D-Gewebe aus unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Zelltypen aufbauen. Für die Herstellung...

Linearachsen, 7.Achse, Linearachsen Zahnstange, Zahnstangenantrieb, Mehrachssysteme, Robot Transfer Unit (RTU), Tecline

Linearachsen mit Zahnstange: Profis für lange Hübe & schwere Lasten

Team Rollon 19 Sept. 2022 0 Bemerkungen

Je nach Applikation werden Linearachsen entweder durch einen Zahnriemen, eine Zahnstange oder einen Kugelgewindetrieb ausgestattet. Welches Antriebssystem das richtige ist, hängt von den individuellen Anforderungen der Anwendung ab. Geht es um lange Hübe, schwere Lasten oder den Einsatz mehrerer...

Linearachsen, Teleskopschienen, Lineartechnik, Intralogistik, 7.Achse, Cobots

Lineartechnik in der Intralogistik

Team Rollon 27 Mai 2022 0 Bemerkungen

Die Intralogistikbranche boomt. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen, denn die Fertigungsprozesse werden immer flexibler und die Produkt- und Variantenvielfalt nimmt ständig zu. Dynamische, flexible und wirtschaftliche Lösungen sind ein Muss, um mit dem enormen Zeit- und Kostendruck der Branche...

Linearführungen, Linearachsen, Linearantriebe

Welchen Antrieb sollte man für eine Linearachse wählen?

Team Rollon 23 Nov. 2021 0 Bemerkungen

Der Einsatz eines Antriebs wirkt sich direkt auf die Leistung des Gesamtsystems aus. Wie findet man also den Antrieb, der am besten geeignet ist? Rollon hat für verschiedene Bedürfnisse die jeweils richtigen.

Linearführungen, Linearachsen, Servosystem, kompakte Linearantriebe, E-Smart

Kompakte Linearantriebe für Verpackungen

Team Rollon 13 Okt. 2021 0 Bemerkungen

Pactiv, einer der weltweit größten Hersteller von Lebensmittelverpackungen, hat sein Mehrlinien-Kontrollsystem zur Erkennung und Aussonderung defekter Eierkartons überarbeitet. Die Elemente zur Umlenkung des Produktflusses wurden mit einer Reihe von Antrieben verbunden, um die fertigen Produkte für...

Linearachsen

Linearachsen: Welches Antriebssystem für welche Anwendung?

Team Rollon 27 Apr. 2021 0 Bemerkungen

Eine Linearachse ist ein selbsttragendes strukturelles System, mit dem eine von einem Motor erzeugte Kreisbewegung in eine lineare Bewegung entlang einer Achse umgewandelt werden kann. Diese Bewegung kann eine Last drücken, ziehen, anheben, absenken oder kippen. Die häufigste Verwendung von...

Linearachsen

Linearachsen für Schwerlast-Verpackungsanlagen

Team Rollon 15 Apr. 2021 0 Bemerkungen

Bei der Auswahl der richtigen Linearachsen für Verpackungsanwendungen gilt es viele Variablen zu berücksichtigen: von der Hublänge über die Einschaltdauer bis hin zu den Anforderungen an Präzision und Genauigkeit.

Diese Spezifikationen müssen Konstrukteure mit den Leistungs-, Zeit- und...