Linearführungen, Compact Rail, Schleifmaschinen Linearführungssysteme
Schleifen ist in vielen Fällen der letzte Schritt im Bearbeitungsprozess eines Werkstücks. Das sogenannte Finishing sorgt bei Abzugshauben, Spültischen und Edelstahlverkleidungen von Lebensmittelverarbeitungs- und Verpackungsanlagen für eine hohe Oberflächengüte. Gefordert ist Präzision im...

Linearführungen, Teleskopschienen, Lineartechnik, Lineartechnik Drucker
Ein niederländischer Spezialist für innovative, maßgeschneiderte Inkjet-Drucklösungen hat einen Prototyp entwickelt, der höchsten Ansprüchen an Präzision und Geschwindigkeit gerecht wird. Bei diesem Drucker kommen pro Millimeter Papier 25 Tintentropfen aus den Druckköpfen, während das Papier mit...

Linearführungen, Compact Rail, Lineareinheit staubgeschützt
In Umgebungen, in denen Papier verarbeitet wird, wird viel Staub freigesetzt. Für Maschinen stellt dies eine besondere Herausforderung dar. Sind sie nicht entsprechend geschützt, können Staubpartikel eindringen und es kommt zu Verschmutzungen oder Verstopfungen. Im Worst Case droht der Stillstand....

Linearführungen, Linearachsen, Teleskopschienen, Lineartechnik, bidirektional
Maschinentüren schützen das Innere von Werkzeugmaschinen vor äußeren Einflüssen und sorgen dafür, dass Verunreinigungen wie Späne, Feinstaub, Kühlschmierstoff oder Metallsplitter sowie Geräusche, die während der Bearbeitung entstehen, nicht nach außen gelangen. Das Öffnen und Schließen der...

Linearführungen, X-Rail, Hitzebeständige Linearführungen für Kaminöfen
Linearführungen kommen nicht nur in industriellen Applikationen zum Einsatz, auch viele Heimanwendungen machen sich die Vorteile in Bezug auf Präzision, Festigkeit, Laufruhe und Zuverlässigkeit zunutze. Ein besonders anspruchsvolles Anwendungsfeld ist dabei das Bewegen der Türen an Kaminöfen....

Linearführungen, Compact Rail, prismatische Führungen, Prismatic Rail, Lineartechnik Wasserstrahlschneiden
Wasserstrahlschneidanlagen erfordern robuste Linearführungen, die auch korrosiven Einsatzbedingungen mit abrasivem Schmutz und Feuchtigkeit widerstehen. Ein österreichischer Hersteller von Wasserstrahlschneidanlagen und Sondermaschinen setzt daher auf Lineartechnik von Rollon.

Linearführungen, Teleskopschienen, Telescopic Rail, X-Rail, Curviline, Bogenführungen, Zuführung
Sollen Werkstücke automatisiert einer Bearbeitungsmaschine zugeführt werden, übernehmen in vielen Fällen Linearführungen den Transport. Erfolgt die Zuführung nicht über eine Gerade, sondern müssen Kurvenstrecken zurückgelegt werden, sind gebogene Linearführungen die Technologie der Wahl.

Linearführungen, X-Rail
Hersteller von Spezialprodukten finden am Markt oft keine einbaufertigen Lösungen, da ihre Maschinen meist so speziell sind, dass Standardprodukte nicht weiterhelfen. So erging es auch einem niederländischen Unternehmen, das Schneckenpumpen für die Wasserförderung herstellt. Die Schneidmaschine,...

Linearführungen, Actuator System Line, Compact Rail, Medizintechnik, Lineartechnik, Telescopic Rail, Mono Rail, X-Rail, Curviline
Bestandteil vieler Maschinen und Geräte im Gesundheitswesen ist Lineartechnik. Diese ist zwar für das menschliche Auge zunächst unsichtbar, aber von entscheidender Bedeutung für die Funktionalität, Effizienz und Zuverlässigkeit medizintechnischer Anwendungen. Damit trägt sie maßgeblich zu mehr...

Linearführungen, Compact Rail, Lineartechnik, Fahrzeugtechnik, Sonderfahrzeuge
Wenn es um das Ein- und Ausladen von Särgen in ein Bestattungsfahrzeug geht, leisten Linearführungen gute Dienste. Für den Einsatz in den Sonderfahrzeugen sollten sie möglichst kompakt, robust und geräuscharm sein. Bis zu zwölf der Führungsschienen pro Bestattungswagen oder Bestattungstransporter...