ARTIKEL

Teleskopschienen

Linearführungen, Teleskopschienen, Lineartechnik, Lineartechnik Drucker

Lineartechnik für Drucker: Pixelgenauer Ausdruck dank hochpräziser Linearführungen

Team Rollon 19 Dez. 2023 0 Bemerkungen

Ein niederländischer Spezialist für innovative, maßgeschneiderte Inkjet-Drucklösungen hat einen Prototyp entwickelt, der höchsten Ansprüchen an Präzision und Geschwindigkeit gerecht wird. Bei diesem Drucker kommen pro Millimeter Papier 25 Tintentropfen aus den Druckköpfen, während das Papier mit...

Linearführungen, Linearachsen, Teleskopschienen, Lineartechnik, bidirektional

Werkzeugmaschinen: Maschinentüren schnell und sicher mit Lineartechnik bewegen

Team Rollon 20 Nov. 2023 0 Bemerkungen

Maschinentüren schützen das Innere von Werkzeugmaschinen vor äußeren Einflüssen und sorgen dafür, dass Verunreinigungen wie Späne, Feinstaub, Kühlschmierstoff oder Metallsplitter sowie Geräusche, die während der Bearbeitung entstehen, nicht nach außen gelangen. Das Öffnen und Schließen der...

Teleskopführungen, Teleskopschienen, Linearauszüge, Vollauszüge

Vollauszüge: Voll ausziehbare Teleskopschienen

Team Rollon 14 Aug. 2023 0 Bemerkungen

Was ist ein Vollauszug?

Vollauszüge bestehen aus drei Elementen – einem festen Element, einem beweglichen Element sowie einem Zwischenelement – und können um 100 bis 130 Prozent der geschlossenen Länge der Führung ausgezogen werden. Sie werden in allen Bereichen der industriellen Automation...

Teleskopschienen, Linearauszüge

Linearauszüge: Alles, was Sie wissen müssen

Team Rollon 12 Mai 2023 0 Bemerkungen

Linearauszüge für die industrielle Automation sind in den verschiedensten Ausführungen erhältlich, beispielsweise mit Rollen oder Kugeln, mit Teil-, Voll- oder Überauszug, aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium. Auch hinsichtlich Schienen- und Profilform, Konfiguration sowie Ausstattungsmerkmalen gibt...

Teleskopschienen, Hegra Rail, Schwerlastschienen Elektronikfertigung

Elektronikfertigung mit Schwerlastschienen

Team Rollon 5 Apr. 2023 0 Bemerkungen

Bestückungsautomaten in der Elektronikfertigung werden in der Regel von der Seite beladen und blockieren so Platz für andere Anlagen. Doch es geht auch anders. Ein Hersteller von Mess- und Steuerungsanlagen aus Rheinland-Pfalz hat für einen Kunden ein Modell entwickelt, das von vorne befüllt wird....

Teleskopschienen, Hegra Rail, Teleskopschienen Flugzeugbau

Flugzeugbau: Teleskopschienen für die Pilotenkanzel

Team Rollon 9 Feb. 2023 0 Bemerkungen

Der Flugzeugbau ist ein sehr anspruchsvoller Sektor, der ein Höchstmaß an Leichtbau, Tragfähigkeit, Qualität und Ergonomie erfordert. Das gilt auch für die Lineartechnik. Gewichtsoptimierte Teleskopschienen, die gleichzeitig eine kompromisslose Stabilität und lange Haltbarkeit mitbringen, sind ein...

Teleskopschienen, kugelgeführte Teleskopschienen

Rollen- und kugelgeführte Teleskopschienen?

Team Rollon 26 Jan. 2023 0 Bemerkungen

Teleskopschienen finden sich in vielen industriellen Anwendungen und meistern dort die unterschiedlichsten Aufgaben. Typischerweise werden sie nach der Art ihres Auszugs klassifiziert: Teilauszug, Vollauszug bzw. Überauszug. Doch das sollte nicht das einzige Entscheidungskriterium sein. Auch die...

Linearführungen, Teleskopschienen, Telescopic Rail, X-Rail, Curviline, Bogenführungen, Zuführung

Laserbeschriftung: Gebogene Linearführungen für die Zuführung

Team Rollon 9 Nov. 2022 0 Bemerkungen

Sollen Werkstücke automatisiert einer Bearbeitungsmaschine zugeführt werden, übernehmen in vielen Fällen Linearführungen den Transport. Erfolgt die Zuführung nicht über eine Gerade, sondern müssen Kurvenstrecken zurückgelegt werden, sind gebogene Linearführungen die Technologie der Wahl.

Linearführungen, Compact Rail, Teleskopschienen, Lineartechnik, Telescopic Rail, X-Rail, Fahrzeugtechnik, Sonderfahrzeuge

Wie die Fahrzeugtechnik vom Einsatz leistungsstarker Lineartechnik profitiert

Team Rollon 5 Sept. 2022 0 Bemerkungen

Viele Anwendungen in Nutzfahrzeugen wären ohne Lineartechnik undenkbar: Sie ermöglicht die Sitzverstellung in Baggern und Walzen, erleichtert die Handhabung von Patiententragen in Krankenwagen oder sorgt für den schnellen Zugriff von Feuerwehrleuten auf ihr Material. Für die Entwicklung von...

Linearführungen, Teleskopschienen, Lineartechnik, Flugzeugbau

Lineartechnik für den Flugzeugbau

Team Rollon 2 Sept. 2022 0 Bemerkungen

In der Luftfahrt zählt jedes Gramm, denn weniger Gewicht bedeutet weniger Treibstoff und damit geringere Kosten. Gerade beim Interior Design des Flugzeugs, wo viele Teile hundert- oder tausendfach eingebaut werden, lässt sich mit dem richtigen Design viel herausholen. Bei Optik, Komfort und...